コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロングのレビュー

平均満足度 4.29 (24件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング ユニカ
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。 【用途】コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
24件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-02-01
用途:
コンクリートと石に穴空け
対象商品:
60981952

使ってるメーカーなので普通に良いと思います。
ただ、sds-maxを注文したつもりが間違えて、sdsプラスを注文してしまいましたが、プラグ変換を持ってたのでそのまま使う事が出来ました。

1人が参考にしています
誠裕丸 様2021-07-14
用途:
石の穴あけ
対象商品:
65895113

岩場に投入する錨代わりにするため10kg程度の石に穴あけしました。
鉄工の穴あけと違い最初から大きい穴を開けます。先に小さい穴を開けると大きいビットがネジ状に入っていき抜けなくなる。このビットは最初から大きい穴がスムーズに開きました。

有限会社テクニカル・サプライ 様2020-03-20
用途:
電線貫通のため
対象商品:
06684343

壁厚300mmのコンクリートに穴を開けたが10分ほどで割りと簡単に穴あけが出来た。埃がすごいのはまあしかたないですね

1人が参考にしています
STUDIO RYO 様2019-06-17
用途:
石材に穴をあける
対象商品:
60981821

長いのでせきざいを貫通するのにちょうどいい長さだった。

2018-09-05
用途:
鋼製建具工事
対象商品:
06684221

ロングタイプを使用するのは年に1回程度なので使用予定は当分先ですけど施工時間、短縮の為に購入しました。普段はこの分の標準タイプを使用しています。

2019-04-29
用途:
基礎の貫通に
対象商品:
06684413

一度使っただけですが、切れ味もよく満足です
耐久性はまだわかりませんが、買ってよかったです

2018-05-08
用途:
コンクリート穴あけ
対象商品:
60981934

丁度良い長さのサイズと長さあったので購入しました。
しかし、購入しても配送が遅かった。
それが、残念でやや満足です。
すみません。

株式会社横瀬運輸産業 様2016-11-18
用途:
アンカー埋め込み
対象商品:
06684316

凄いよ、コンクリートにあっと言う間に穴が開く、ビットも凄いしSDS対応の振動ドリルが凄いのかな

1人が参考にしています
2016-07-09
用途:
アンカ-の削孔に、使用します。
対象商品:
06684212

今回、初めてロングサイズを購入しましたが、ロングのほうが、深さを気にせず、使用できるので、いいです。

2016-05-25
用途:
地山に鉄ピンを打つための下穴用に
対象商品:
06684334

20本以上購入しました。キリが駄目になるときは固い岩にあたり熱を持ってキリ先が溶けるか 折れるときです。キリ先を冷やしながら使うと少し長持ちします。値段の割にすごく役に立っています。

2016-02-29
用途:
RCにアンカー孔を開ける
対象商品:
06684395

切れ味も良くて 値段同様 非常に満足しています。
また発送も速くて 非常に助かりました。

2020-06-04
用途:
コンクリートの穴あけ作業
対象商品:
06684203

車庫の車止め設置のために使用しましたが、あっという間に穴あけ終了しました。

2015-10-28
用途:
塀を取り付けるため
対象商品:
06684282

ロングタイプで簡単に大谷石に穴を開けることができた。
サイズが細かくあるため、あったものを使用できるのでいい。

2018-10-15
用途:
砕石層への削孔作業
対象商品:
06684447

長時間削孔作業していると、接続部が破損する。3回ありました。
強度を増してほしい。

2013-12-26
用途:
コンクリート壁の貫通作業
対象商品:
06684133

今までは六角のハンマードリルでのロングドリルの経験が無く貫通後のコンクリートの粉砕がネックでした。
sdsだと軽減されるだろうと期待しています。(まだ未使用です)ロングのドリル刃を探していました。

2015-12-24
用途:
コンクリート及び岩盤への鉄筋アンカー施工
対象商品:
06684212

本当は同じユニカのUXLシリーズが欲しかったのですが
こちらでは取り扱っていない様なのでとりあえずこのTTLを購入
クロス刃のUXLシリーズと比べると切れ味・切粉排出能力・耐久性で劣っており
特に耐久性はUXLシリーズとは比較にならないほど良くない
値段は若干安いが結局高くついてしまう

2人が参考にしています
霧島エンタープライズ株式会社 様2014-03-06
用途:
コンクリート貫通使用時
対象商品:
06684133

切れ味抜群で大変満足しております。

株式会社山本重量 様2016-02-25
用途:
コンクリートの穴あけ
対象商品:
06684395

長いので狭いところでドリルが当たり 穴が明けづらいところで使用

2014-08-08
用途:
貫通作業
対象商品:
06684447

思った通り使いやすかった

2015-01-27
用途:
ケミカルアンカー打ち

使い勝手が良かった。