センタードリル 先端角90°のレビュー

平均満足度 4.28 (18件のレビュー)
商品レビューを投稿する
センタードリル 先端角90° モノタロウ
先端角が90度のセンタードリルです。 【用途】位置決め穴加工に
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-03-19
用途:
旋盤使用時
対象商品:
31376528

有名メーカー品と比較しても問題はありません。
耐久性については未知です。

2019-04-17
用途:
アルミ管・精密鋼管の切断後の穴面取り作業
対象商品:
31376537

ドリルに取り付けて使用し、センターが固定されて面取りがきれいに仕上がります。

2018-07-11
用途:
穴あけ後の皿ネジ用面取り加工
対象商品:
31376546

2.5のドリルで穴あけ後に面取りする時に先端の部分がガイドになってちょうど良さそうだったので買ってみましたがキレイに加工することができました。

2017-09-21
用途:
ホビーCNC
対象商品:
31376537

普通です。値段を考えるとベストな選択だと思います。

2016-10-31
用途:
切削加工
対象商品:
08700325

価格が安く助かります。主にチタンですが問題なく加工できました。

有限会社マテックス 様2016-08-05
用途:
旋盤でのセンター穴あけ
対象商品:
08700307

樹脂加工で使用するために購入しました。
綺麗にあけることができました。

2016-12-12
用途:
下穴
対象商品:
08700291

モノタロウブランド以外と比べて、特に問題なく使えています。

2018-07-11
用途:
材料加工の芯出し、
対象商品:
31376537

旋盤で1.2×φ30のステンレスの中央にセンターをだそうとしたが切れなく先端が少し欠けた、(油使用)結局ドリルで穴を明けた、フライスにセンタードリルを取り付けて鉄にセンターした所切れた、ステンレスには向かないのか?

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

2014-10-23
用途:
ミニ旋盤でのセンター穴あけ
対象商品:
08700282

特に問題無く使用出来ます。
尚、私の所で扱う素材は、アルミ、真鍮、SS鉄ぐらいで
炭素鋼以上の堅い素材は、扱いません。

株式会社宮田光器製作所 様2014-07-27
用途:
45度 内径面取り
対象商品:
08700282

○ 刃先(長)が長い 
○ 刃径(φ)種類
上記  等があればいいと思います。(某メーカには あります。)

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご提案の記述につきましては今後の参考にさせて頂きます。

早津製作所 様2014-08-25
用途:
フライス盤でのセンターもみ兼バリ取り
対象商品:
08700291

値段も安いし使い勝手がいいです

2012-08-09
用途:
ドリル前のセンター位置決め
対象商品:
08700325

普通のセンタードリルだと思う。問題ナシ。

2017-06-04
用途:
折れたステンレスボルトの取り外しに使用。
対象商品:
08700316

相手がステンレスなので、2~3回の使用でダメになりますが安いので再購入しました。

2015-09-17
用途:
穴位置決め
対象商品:
08700325

他社と比較してシンニングが無いせいか穴位置がズレルことがあります。役立たずです。

2012-02-07
用途:
センター出し
対象商品:
08700291

バリが出てました。使用に際しては問題にはなりませんが、素手で触れると怪我しやすいのでバリは取っておいてください。これでは安かろう悪かろうの商品です。MonotaROブランドはこういったものでしょうか?だとしたらそのつもりで購入するようにします。
あれ?もしかしたら、一緒に購入したバリ取りバーを使用してバリを取って下さ~い!と言う事かな? だとしたら、おチャメ~!!!

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

有限会社吉田精密 様2012-06-13
用途:
鉄のセンターもみ
対象商品:
08700282

安くていいです。

2007-12-11
用途:
センタリング
対象商品:
08700273

弊社では使用頻度が高いので重宝しています。
今まで使用してきたものと変わりなく使えています。

junky109 様2011-04-18
用途:
フライス盤
対象商品:
08700291

安価で良い商品でした。