PF管コネクタ (Gタイプ)のレビュー

平均満足度 4.63 (41件のレビュー)
商品レビューを投稿する
PF管コネクタ (Gタイプ) 未来工業
未来工業
89 / 税込 98
接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。 【用途】ボックスとPF巻との接続に使用します
41件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-25
用途:
防犯カメラのケーブル配線のため

防犯カメラケーブルを2本収納するためのPF管接続に使用しました。ホームセンターに在庫がない材料なのでたすかりました。品質も良いです。

ツツイテレビ 様2025-10-10
用途:
露出配管のボックス接続
対象商品:
34566935

いつも使い慣れているので、値段も安いので助かります。

2024-09-15
用途:
プラボックスに取り付け
対象商品:
70577246

強めの屈曲でも管をしっかりホールドしているので、外れる心配は無いのでしょうね。3ヶ月ほど経ちますが問題ないです。

幸 様2024-11-10
用途:
防犯カメラの取り付け

使い勝手もよく、材質もしっかりしていたのでよかったです。

1人が参考にしています
便利舎 様2024-06-04
用途:
作業時
対象商品:
08732525

いつも使わせて貰ってます。どうもありがとう御座います。

1人が参考にしています
みやでん 様2022-11-27
用途:
既設制御盤の改造
対象商品:
49485923

ワイドなので、つう線じに、太めの電線を、とおせました。

1人が参考にしています
2022-07-04
用途:
防犯カメラ設置作業
対象商品:
70577255

防犯カメラ設置の際、ボックスとホースを接続するために購入しまきた。密着性もよく、防水機能もしっかりあり、重宝しました。

2021-11-08
用途:
屋外配線でのPF管とボックスの接続
対象商品:
49485923

20個中2個ほど接続と解除の回転が非常に固く、ペンチでどうにか回転させられた個体がありました。PF管をしっかり保持してくれて安心です。同社のボックスのノックアウトにもピッタリはまります。

3人が参考にしています
横山電機 様2022-01-29
用途:
屋内配線工事
対象商品:
08732525

今回購入は20m単位でした。
出来れば10m物があれば、経費削減となりました。

2021-09-08
用途:
PF管の接続
対象商品:
70577246

簡単にPF管が接続できます。他のカラーやサイズでも
1個売りしてくれると助かるんですが・・・

電気・設備設計 Nakamura 様2021-05-24
用途:
PVKボックス用として使用
対象商品:
34566935

PVKボックスとPE管接続用に使用しています。
取付も簡単で大変便利です。

2022-02-28
用途:
配線用
対象商品:
70577255

ケーブル配線用に購入しました。特に問題なく使用できました。

東京酸素窒素株式会社 様2020-11-24
用途:
屋外配線
対象商品:
08732516

PF管の差し込み・外しが容易で,とても便利です。PF管サイズとハブサイズがありますので,理解してから購入が必要です。

2021-02-24
用途:
デジタルケーブル改修工事の通線口
対象商品:
49485984

口も丈夫で、色も目立たないので良い仕上がりになりました。

プランニングオフィスイイジマ 様2019-09-03
用途:
電気配線作業
対象商品:
08732516

通常の16のボックスコネクターでは通線が困難な線数を、安易に出来る事と下穴を22πのPF菅と共有でき、ホルソーが1つで対応でき効率が良いので利用している。特に制御盤の結線等下穴が決まった大きさのブッシングに最適です

1人が参考にしています
2019-02-27
用途:
露出配線ウォールボックス接続に
対象商品:
09200432

流石にメーカー品で不満はありません とても使いやすく作業効率も良かったです

2019-08-06
用途:
新築エクステリア
対象商品:
09200432

説明は必要ないですね。安定の品質でこれ以外の選択肢はあまりないと思います。

2018-10-03
用途:
プラケースの穴に
対象商品:
09200947

抜き差しが簡単なので便利に使わせてもらってます。価格も安いのが良いです。

2019-04-07
用途:
防犯カメラ設置
対象商品:
08732516

コネクタが最初からロック状態なので解除するのに力がいる。最初から解除してあればいいのかも。フレキ管を入れてロックするだけの作業は楽でよい。

1人が参考にしています
おうちの直し 修理の便利屋 かとう 様2021-12-15
用途:
LANケーブルの家内隠蔽配線用にLANケーブルの頭が通りやすいかの見本(今回は)
対象商品:
49485957

無線では嫌だ LANで繋げないとPCの動きが悪い しかし普通にLANをモデム?から引っ張ると廊下床に置くことになるので何とかならないか?ということでPF管を隠蔽配管してその中にランケーブルを通しました。ケーブルの交換を考えると大きめのほうが良いということで36タイプを取り寄せましたが 28でOKでした