センタードリル TiNコート 先端角60°のレビュー

平均満足度 3.63 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
センタードリル TiNコート 先端角60° モノタロウ
先端角が60度のチタンコーティング付センタードリルです。 【用途】位置決め穴加工に
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-01-24
用途:
穴あけ用
対象商品:
31376442

通常加工時は十分だと思うがエポキシ樹脂には釼持が悪かった

株式会社キプロジャパン 様2018-05-19
用途:
旋盤加工
対象商品:
31376476

切れが良く、試しに買ったんですが、また、買いたいと思います

有限会社ヴォーキュ 様2016-09-29
用途:
アルミダイキャストケースへの下穴
対象商品:
08700361

ドリルよりも先端精度が良いので、ハンドドリルに付けて下穴をあけるのに使用しています。
穴あけ時のズレも起きにくく、満足しています。

ユー工房 様2016-06-07
用途:
アルミ板の下穴空け
対象商品:
08700352

使いやすい もっと種類揃えていきます。

1人が参考にしています
2016-02-28
用途:
けがきした位置に確実に穴をあける為めに使用、フライス盤(ボール盤)で使っています。
対象商品:
08700395

今までも使っているのですが間違いなく、いいです、直接ドリルピットで穴あけをすると、食いつきがいまいちで、正確な位置に穴あけが難しいです。

1人が参考にしています
タムラオート 様2013-04-25
用途:
旋盤作業
対象商品:
08700361

旋盤作業時 センター出し使用 キレが良くて スムーズにきれいにできます

1人が参考にしています
2013-04-15
用途:
バイク、車のパーツ製作に使用
対象商品:
08700361

価格なりなのかな?も少し切れ味が良ければいいのでしが。

2018-06-05
用途:
ドリル穴のセンタリング
対象商品:
31376485

商品にバラつきがあるのか?新品で使用していきなり折れる事が数回あった。(NCミーリング加工時)

有限会社平塚鐵工所 様2010-12-21
用途:
NCフライスにてセンター加工+面取
対象商品:
08700386

SUS316L平鋼にセンター+面取加工(切削油:ステンコロリン赤)。
1本で3,000程連続加工出来ました。価格も品物も大変満足しました。
これからはモノタロウさんのコーティングセンタードリルを買います!
90度もあるといいですね~(90度使う人がいますので)

2014-11-03
用途:
太ドリルやねじ・タップの下穴に使用
対象商品:
08700343

強度に弱く、刃先が切れにくくネジレていない。(先端細径部)
ヤマワのセンタードリル(ノンコーティーング)の方が切れ味がよく、ステンレスにも使えます。
モノタロウ製は、ステンレスや硬鉄などは表面をナメるだけです。
他社より安いと言ってもノンコーティーングの方が安いので、使い分けをする必要があります。
真鍮・アルミ・POM等の非金属には良いですが、非鉄でも加工材質を考えないといけません。
直ぐに切れ味が落ちます。

2人が参考にしています
2013-12-27
用途:
バイク、車のパーツ製作に
対象商品:
08700361

価格以上のものではないでしょうか。
他のメーカーは今のところ必要ありません。

1人が参考にしています
2014-10-23
用途:
ボール盤・フライス盤・旋盤加工時のガイド孔(下穴)
対象商品:
08700343

軟鉄の穴あけで、先端がぽっきり折れました。
ヤマワのセンタードリルと材質が同じでも、加工材質範囲が狭い。
アクリルなどのプラスティック系・アルミ系くらいしか綺麗な穴が開かない。
真鍮でも表面をナメるだけで、食いつきが悪い。
チタンコーティーングの意味がほとんどない。
ヤマワ社から技術情報を頂いたら、センタードリルの先端までネジレ加工されていないのが切れ味を大きく左右させているらしいです。
モノタロウのセンタードリル先端径Φ1.0~4.0mmのドリル溝部分がストレートになっている。
(商品画像で見ると、一見ねじれているように錯覚する)

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

2013-03-07
用途:
下加工
対象商品:
08700386

何本か使用しましたが、ばらつきが多い。
強度的に不安定で、同一製品なのに不思議です。

2012-11-16
用途:
通常の穴明け
対象商品:
08700352

寸法を出した場所に電動ドリルを使う場合(2mmドリル)0.?mmずれる為に使用します。
固定のボール盤でも穴明け位置が決めやすいです。

株式会社オカモトテック 様2007-12-18
用途:
センター加工
対象商品:
08700343

チタンコーティングなので磨耗が少なくて交換回数が減りました。なかなかしっかりしているので驚いています。

有限会社小渕鉄工 様2012-10-08
用途:
旋盤作業
対象商品:
08700386

数回使用突然バキバキとかけてしまい。
品物は、おしゃか来た時にコーテングに
むらがあるなと心配は、していました。
熱処理があまいのか前に購入したものは
一年位使えたのにどこでつくつているものだか、
モノタロウさん、こんなものどうするの。
センターは、最終工程で使うもの、
もうすこしユウザーのこと考えて。

MonotaROからの回答

この度は、ご迷惑をお掛けし申し訳ございません。
メーカーと品質改善策を検討させて頂きます。

有限会社久野鉄工所 様2012-03-16
用途:
NC旋盤のセンタリング
対象商品:
08700361

以前から使用してますが今回購入した5本が、全長がバラつきあり、しかも刃長がバラバラ、安いから仕方がないと諦めて、一本づつ左右の刃長を計って使います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

2011-08-14
用途:
ドリル用センタリング
対象商品:
08700377

平面に使用する際は問題ないのですが、先端部分の強度が低いためなのか、傾斜面や溶断面にセンタリングする際に寿命が短く値段の安さを差し引いても最終的なコストパフォーマンスが悪くなる事がある。

ふなき 工房 様2011-08-10
用途:
SUS材ボルトにФ1.5きり通し空気穴加工時のモミツケに使用
対象商品:
08700352

高回転高送りにも耐えうる商品は価格以上の製品です。

1人が参考にしています