板ラチェットレンチ 4サイズのレビュー
- 用途:
- あると便利か?っと
- 対象商品:
- 19384758
腰道具のカラビナに引っ掛けておくように購入
特別安くもないけどついで買い
使用感や耐久性はこれからです。
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 19384758
リピ買いしてます!
数年前に購入した同じ製品も、ラチェットの不具合もなく問題なく使用できています。
他メーカーの2サイズラチェットも保有していますが、使い勝手の良いこちらばかりを使用しちゃってます。
安いし、工具箱に1本あって損はないと思いますよ~!
- 用途:
- 電気工事作業
- 対象商品:
- 19384767
定番の「ラクラッチ」を紛失しましたので購入しました。
レンチ部分の出っ張りがないので腰袋の収納には便利です。
実作業は「微妙」です。レンチ部分の出っ張りがないので底面にレンチを擦る格好になりラクラッチの代わりには成りませんでした。
- 用途:
- 自転車作業用
- 対象商品:
- 19384776
店頭で見たものは、13-14/17-19だったので、どちらにするかを考えま
したが、自転車作業としては15ミリを優先し、こちらにしました。
このラチェットは、13-15/17-19であり、自転車作業としては、13や19
は不要なので、14,15,17が含まれているものがあればいいと思います。
ハンドルはあまり長くなないので、固く締まったネジを緩めるには、
やはり柄の長いスピンナハンドルを持っておくべきと言えます。
レンチの周りが太いので、リヤ左側はサイドスタンドが付いていると、
このラチェット(15)は使用不可のものがあります。
⇒ソケットコマが必要。
13ミリ部分には、ギヤテックアダプター9.5角を取り付けてソケットも
使用できます。しかし、このレンチの13ミリ部分の方が2ミリくらい
薄いので前後にガタが出ます。リリースボタンが奥に入ってしまうの
で、使い勝手はよくはありません。
このラチェットはソケットハンドルがない時の代用くらいに考えた
方がいいです。
ギヤテックアダプターは、9.5角が13ミリ、12.7角は19ミリだが19ミリ
部分には取付不可なので、自転車作業としては、13-14/15-17があれば
ベストと言えます
- 用途:
- 機械メンテナンス
5.5・7・8・10・13選べたら良いのに
使わないサイズあるとおもうんです。
- 用途:
- 引っ掛かり回らない
- 対象商品:
- 19384758
10.12側のラッチが少し回したら引っ掛かり回らなくなった。
潤滑油を注入したら回る様になったが、硬くなって回り辛い所が有る。
- 用途:
- 農業機器のメンテナンス用
- 対象商品:
- 19384767
農機具の車載用メンテナンス機材として購入。圃場での緊急修理に対応するため常時車載しています。4サイズあるので1本で兼用でき場所を取りません
- 用途:
- 木製筏の組み立て作業
- 対象商品:
- 08731825
ボックスレンチと違ってボルトの長さに関係なく使い勝手が良い。1本で4種のボルト巾を使えるのはベスト。
価格が安いので、海上作業で落としてもコストパフォーマンスが良い。
- 用途:
- 仕事使用
- 対象商品:
- 08731807
お世話になっております。迅速な対応でありがとうございました。
仕事使用で狭いところで作業する場合に良いです。
また何かありましたらよろしくお願い致します。
- 用途:
- ボルトの脱着
- 対象商品:
- 08731825
4種類のボルトに対応しているので、工具を持つ手間が省け助かっています。
価格が安価なので、頑丈性を心配していましたが、思ったよりしっかりしたので安心しました。