板ラチェットレンチ 4サイズのレビュー

平均満足度 3.93 (122件のレビュー)
商品レビューを投稿する
板ラチェットレンチ 4サイズ モノタロウ
モノタロウ
729 / 税込 802
4サイズのラチェットとして使用できます。 【用途】狭い場所でのねじ締め作業に
122件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2013-01-09
用途:
FA機器用
対象商品:
08731825

JIS規格のサイズの組み合わせはあまりないので重宝します。
出来れば 13×14、17×19 の14の代わりに10にして欲しかった。

2011-09-24
用途:
電気工事等
対象商品:
08731807

周りの樹脂の部分が大きすぎるので少し小さくした方が使いやすい。価格や強度は良いぐらいです。

小酒井設計 様2011-04-04
用途:
自動車の整備、機械の整備
対象商品:
08731825

ボックスレンチのラチェットハンドルが入る空間が無い時に メガネレンチで緩めたネジを抜き取るまで又は、本締めまでの仮締めまで回すのに 大変便利に使用しております。1本で4サイズ対応できる事も大変に便利です。本締めや 本締めメジを緩める時には少し強度的に不安が有りますが 仮締めや抜き取りのために使用するには大変に良い商品です。

2017-02-28
用途:
工具
対象商品:
19384767

4サイズ使用できるということに目が行ってしまい
平面タイプの扱いにくさを理解しないまま購入してしまいました
、作業用としてはよくない形状なので、使わないままになりそうです。

2011-11-23
用途:
小型バイクの整備
対象商品:
08731825

横のプラスチックの耐久性が疑問ですが、サイズが小型バイクの整備に最適で、工具を持ち替える手間が減ります。

2015-10-16
用途:
自転車メンテ
対象商品:
08731807

送りの歯数はかなり大きいですが、取り敢えず使えます。

2014-03-07
用途:
機械整備
対象商品:
08731807

まだ使用頻度は少ないがメーカー品と遜色ないように感じる。価格は圧倒的に安いので、耐久性に問題なければお勧めだと思う。

1人が参考にしています
2015-10-16
用途:
自転車メンテ
対象商品:
08731807

送りの歯数はかなり大きいですが、取り敢えず使えます。

2010-11-21
用途:
電気工事
対象商品:
08731807

一本で4サイズのナットを締められるのが嬉しいですね。腰道具はなるべく軽くしたいので、このような商品が沢山あると助かります!

2011-03-01
用途:
加工機の刃の取り外しなど
対象商品:
08731825

13*17*19が一番よく使うのでいっしょになっているので便利です。

コダック合同会社 様2010-10-01
用途:
ライン機器保全(ロール交換、モーター交換・分解清掃等)
対象商品:
08731807

先端部分のボリュームがもう少し抑えられれば更に使いやすいと思う。
現状ではかなり満足しています。
サイズが24まであればベスト!。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。ご意見は参考にさせていただきます。

2011-01-25
用途:
ボルトの取り付け取外し 家電の取り付けや給湯器具設置など
対象商品:
08731825

17×19を選んだので、思ったより大きかった。携帯には不便かも。次回は真ん中のサイズを購入しようと思います。値段的には満足です。

コダック合同会社 様2010-10-01
用途:
ライン機器保全(ロール交換、モーター交換・分解清掃等)
対象商品:
08731825

先端部分のボリュームがもう少し抑えられれば更に使いやすいと思う。
現状ではかなり満足しています。

四万十防災 様2012-01-11
用途:
機械メンテ
対象商品:
08731807

この金額だと、とても良いと思います。

オートサービス セレクト 様2015-12-08
用途:
コンベアーのカバーのネジを緩めてみた
対象商品:
08731816

緩めるときは問題なく12本ほど緩めましたが 締め付けになると3本締めたところで空回りをするようになった
手で回すとロックがかかり問題ないのですがネジを締めようとするとギヤが飛んだような周り方でネジが締まらないので普通のラチェットで締めました 使い物にならない商品です

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

株式会社大糖産業 様2011-05-10
用途:
機械修理
対象商品:
08731825

まだ使用していないが良いと思う。

小酒井設計 様2010-10-12
用途:
車の整備、自転車の整備
対象商品:
08731807

対辺寸法が6,8,10,12mmと一丁で4サイズに対応しているので便利です。格安で強度も普通の使用には十分です。出来れば送り角度が今の半分くらいならば狭い場所でも使用できるので改善頂ければ大変良いと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

有限会社佐々木機工 様2016-03-07
用途:
機械分解組立
対象商品:
08731807

ラチェットの頭周りが少し大きい狭いところでは使えない

2011-09-29
用途:
設備点検
対象商品:
08731825

これ1つで13、17、19に使用できるのが良い
値段の割には強度もある

2011-03-05
用途:
工場内の巡回点検時簡易的な修理等に持ち歩く
対象商品:
08731807

値段相応でしょう。落とすと樹脂の部分が割れるため、無しにするか、ゴムにすると良いのでは?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。