防錆潤滑剤 強力潤滑のレビュー

平均満足度 4.33 (274件のレビュー)
商品レビューを投稿する
防錆潤滑剤 強力潤滑 モノタロウ
モノタロウ
489 / 税込 538
浸透性に優れているため金属細部にまでオイルが浸透します。 金属表面にオイル被膜を形成し、防錆・潤滑効果を発揮します。 フッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑効果が長持ちします。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。 【用途】金属製品、小物製品(バネ、ワッシャ、ボルト等)の防錆・潤滑。 機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。
274件中 141~160件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-08-03
用途:
錆びたネジなどの解除
対象商品:
08742562

ラスベネ代わりに使ってます。
低コストながら、効き目は十分。
もう、高くて効き目の薄い556は必要ないかな?

1人が参考にしています
マルム良品 様2018-06-24
用途:
機械のメンテナンス等
対象商品:
08742562

機械のメンテナンスね使用してます。
フッ素樹脂配合・・低臭・・にひかれて購入。
この二点でも購入意欲が沸きましたが、スプレーした時の出方が細く勢い良く・・でリピート買いしてます。とても使いやすく値段も手頃・・ありがとうございます。

1人が参考にしています
2018-05-14
用途:
錆びたボルトに
対象商品:
08742562

今、14年放置された日産シルビアS14 Ksを復活するために奮闘しています。一つ一つのネジやボルト・ナット類完全にサビていて頭もポロポロとれてしまう感じです。すべてのボルト類にこれをスプレーして翌日以降に折れたボルトの取り外しなどをしていますが、かなり効いていると思います。ただ、いろいろな商品があるのでこれが一番!!とは言いにくいですがとりあえず思ったより腐ったボルトの取り外しが楽になっています。

1人が参考にしています
2018-07-29
用途:
門扉開閉時の金属音対策として
対象商品:
08742562

価格にお得感があります。様々なシーンで使用でき、その万能さも魅力です。

2019-08-25
用途:
林業運搬車のメンテナンス時
対象商品:
08742562

他のメーカーと同様に使える商品
安い分 コスパでよい。

MotorcycleService BrownDog 様2018-05-28
用途:
バイク整備
対象商品:
08742562

他の潤滑剤となんら変わりなく使え値段が安いのでとても重宝しています。
他のメーカーもそうですが、ただ延長ノズルが抜けやすいのでどうにか工夫できないものかと思います。

ライフページさいとう 様2018-08-22
用途:
自転車
対象商品:
08742562

外に置く自転車のチェーンやはbウの回転軸にスプレーしていますが良いみたいです。

2018-07-06
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
08742562

使用する場所にもよるのでしょうが、特に良くもなく悪くもなく。期待しすぎたのかも知れません。引き続き使用してみたいと思います。

有限会社タマコウ 様2018-05-23
用途:
レバー修理
対象商品:
08742562

レバー修理やメンテナンスに使いやすく潤滑が長持ちして重宝しています。

槙電機工業所 様2018-04-25
用途:
機械メンテ
対象商品:
08742562

浸透性はかなり良いと思います。CR-Cでは、ビクともしなかったが,本剤は気のせいか、ボルトの錆付きには、良いと感じた。臭いが少ないのが良い

2019-07-17
用途:
車検整備
対象商品:
08742562

何度か、つかつています。良いです。定期的に購入している。

1人が参考にしています
2018-11-28
用途:
様々な機器のメンテナンス
対象商品:
08742562

様々な機器のメンテナンスに使用していますが、回転機器等の動作不良が減り、長く使用できるので重宝しています。

2018-06-22
用途:
機械の分解清掃、修理
対象商品:
08742562

安いのでジャブジャブ使ってます。臭いもきつくないので良いと思います。延長ノズルをよく失くすので折りたたみ式だともっといいんだけどね。

2018-05-17
用途:
自動車の整備
対象商品:
08742562

潤滑性や使い心地は申し分ありません、自動車の整備には十分です。

2018-04-23
用途:
二輪車フロントフォーク錆防止
対象商品:
08742562

カバーをかけてしまう前にフロントフォークにサッと一振り、ペーパーウエスでふき取っています。

2018-04-14
用途:
機器摺動部の潤滑
対象商品:
08742562

工場内機器に必要な潤滑剤で安価な物を探していたのでコスパで決めて購入。問題なく使用出来る。

2018-03-22
用途:
部品の潤滑、防錆用
対象商品:
08742562

PTFEが含まれているとの事で標準の防錆潤滑スプレーより潤滑性能が良く、値段も手頃で助かります。

1人が参考にしています
2024-05-17
用途:
バイク整備
対象商品:
08742562

固着したボルトナットを外す際に使用しています。潤滑剤を浸透させ、ボルトを叩いて固着を外してから弛めると、なめる確率が下がります。

1人が参考にしています
東小塩備 様2017-12-01
用途:
車のメンテナンス等に使用
対象商品:
08742562

某ホームセンターで販売しているフッ素樹脂配合の潤滑剤よりも値段が安く、量も多いので助かります、性能は同等かな。

2017-10-19
用途:
滑りが良い
対象商品:
08742562

モノタロウのシリコンスプレーも使っていますが、
潤滑ではこちらがかなり上です。
物が違う感じでコスパがかなり良いです。

2人が参考にしています