防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプのレビュー

平均満足度 4.31 (212件のレビュー)
商品レビューを投稿する
防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ モノタロウ
長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。 【用途】機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。 メッキ部分(亜鉛・クロム等)の長期防錆。 治工具などの防錆。
212件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-09-21
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
08742571

金属製の細いノズルが添付されており、狭い所への給油もし易いです。

2019-06-22
用途:
業務全般に利用
対象商品:
08742571

今までは通常の防錆潤滑剤を使っていましたが、こちらに切り替え。
臭いも気にならなくなったので、こちらをリピートしたいと思います。

2021-03-09
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
08742571

まず、匂いが少ないです個人差はあると思いますが
556より匂いはしない感じです
浸透力は、あまり良くない気がします
固着したナットに吹きかけて1日おいて緩めようとしましたが
だめでした
ただ、普通に潤滑剤としては使える商品です

1人が参考にしています
2019-06-30
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
08742571

想像通り。2週間ぐらいはきれいに潤滑しております。これからどれくらい保てる確認します。

たなか総合技術研究所 様2019-03-31
用途:
鉄部の簡易サビ止め
対象商品:
08742571

足場を組み立て時のクランプ等のサビ止めに使っています。雨天で長期放置しているとネジ部やパイプの傷部が錆びて来ます。組み立て作業後ひと吹きするだけで防錆出来ます。安いので気兼ね無く使える

ガレージカーボーイ 様2020-01-07
用途:
自動車修理
対象商品:
08742571

潤滑剤は良いのですが、細いストロータイプのノズルが付いていないので、使用に不便です。アタッチメントの付属が有るともっと良いです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

2019-12-20
用途:
ネジの固着防止に・緩めたい時に
対象商品:
08742571

ラスペネは高すぎるのでこちらを愛用しています。今のところ性能に申し分ありませんが、キャップノズルは556のような隙間にまで届くノズル式が欲しいです。

3人が参考にしています
車の店 すわ 様2019-05-31
用途:
車検整備
対象商品:
08742571

良いです。色々な物でテストしています。今後結果は、連絡します。

2019-03-16
用途:
鉄製品の保存
対象商品:
08742571

鉄製品の在庫保存に使用しています。過度な油塗布は禁止されているため錆に悩まされていましたが、本製品をスプレーして新聞紙で包んでおけば錆が発生しにくいので重宝しています。

2人が参考にしています
2019-03-18
用途:
車の修理
対象商品:
08742571

クレの物と比較して差は感じられません。安いので今後はこちらを使います。ただ、ノズル先端に取り付けるパイプは欲しいですね

2019-08-23
用途:
工具に
対象商品:
08742571

鎌や工具箱などが錆びるのに悩んでいましたが、これを吹き付けておくと錆を防止できるかと思い使っています。
手抜きでうっすらと錆が浮いていた鎌や工具箱に吹き付けましたが錆の進行は止まっているようです。
しっかりと下処理をすれば錆の発生が抑えられるようですね。

株式会社 試作工房 電 様2019-05-03
用途:
錆防止
対象商品:
08742571

赤いのからこちらに変更。防錆効果がこちらの方が良いかは現時点ではわかりません。ただ、こちらの方がサラサラ感があるのと匂いが少ないので好き好きかと。

2019-08-01
用途:
窓のシャッター
対象商品:
08742571

築12年の自宅で、窓のシャッターの動きを良くするために購入しました。 これを使用すると、シャッターがとても軽く上下するようになり、新築の頃を思い出しました。 今後は、定期的にメンテナンスします。

2019-01-26
用途:
孫の自転車の坊錆に
対象商品:
08742571

自転車の防錆材として使用してみました、局部用のノズルが付属してないので他のメーカーのものを流用しました、使い勝手は満足です、効果のほどは今後の楽しみです。

1人が参考にしています
2018-12-09
用途:
ネジ、刃など
対象商品:
08742571

ネジやコンバインの刃など長期防錆が必要なものに使用。スプレーの使い勝手(押し加減など)は良いです。棒状ノズルは付いていないので、他使い終わったスプレーの棒状ノズルを使い回ししています。
防錆効果は分かりませんが、今後長期間確認していきたいと思います。

2人が参考にしています
2020-09-23
用途:
機械のメンテナンスに使用
対象商品:
08742571

先端部に細いノズルが有ると思って居ましたが、付いて無いのが、予想外でした。

2人が参考にしています
2019-01-24
用途:
部品の防錆
対象商品:
08742571

一般に売られているものと大差なく使え、安価なためにとても重宝しています。

2018-11-06
用途:
バイクのチャンバーの錆止め
対象商品:
08742571

洗車後に使用しても、錆が浮き出ずに効果が持続している。値段が安くて臭いもきつくない。噴霧の範囲が大きいので、細かいところにスポットでするよりもある程度大きいところに噴霧するにはオススメです。

2人が参考にしています
2019-06-02
用途:
古いバイクのメンテナンス
対象商品:
08742571

古いバイクの修理に、一般的なシリコンスプレーをずっと使用してきました。それなりに普通に使っていましたが、モノタロウのサイトで「強力防錆」のキャッチにつられて購入しました。さび付いたネジにも、今までのものよりずっと強力に浸透していくようです。しかも安価でとても気に入りました。

黒木建設株式会社 様2019-04-03
用途:
アルミホイールに
対象商品:
08742571

アルミホイールの掃除と防錆が同時にできて便利です。