シリコーンスプレーつるッとのレビュー
- 用途:
- 戸の潤滑剤、ねじの防錆など
- 対象商品:
- 08742596
思ったより飛び散りますので、ちょっとだけ押すのがコツです。
戸が飛躍的に軽くなります。
摩擦部分に一吹きするといいです。
ねじなどの金属部分に防錆で。
体にはよくないと思いますのでマスクしてなるべく吸い込まないようにしてます。
- 用途:
- バイクの艶出しに (白化した部分にも)
- 対象商品:
- 08742596
簡単に艶出しが出来るので、結構、使用、用途は多彩です。直ぐに使い切ってしまうのが難点ですがね・・
- 用途:
- PF管内への通線
- 対象商品:
- 08742596
安いので気にせず使えます。
缶のデザインが○。
棚に並べておくと目を引きます。
この時期自動車のドアのパッキンに塗布して、凍結防止とか
スコップやガレージのシャッターに塗布して、雪が張り付くのを防止します。
- 用途:
- 機器・工具のメンテナンス時
- 対象商品:
- 08742596
中身のシリコーンは問題ないと思うのですが、
噴霧時にノズルからだけでなく、本体とノズル摺動部からの
漏れが多く、やはりダメだったかという感じです。
大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
- 用途:
- ガラスランラバー
- 対象商品:
- 08742596
無溶剤でゴム部への使用も出来るとのことなので、古くなったクルマの窓枠のゴム部(ガラスランラバー)に使用しました。使用前は引っかかる感じで窓の上げ下げに不安がありましたが、スプレー後スムーズに動作出来るようになりました。
- 用途:
- メンテナンス
リールのメンテに使用してます。値段も満足しています。
- 用途:
- ドア・玄関キシミ音防止その他色々
- 対象商品:
- 08742596
今迄”CRC 5-56 20%増量缶”を使用しておりました。
MonotaRさんの”つるッとシリコーンスプレー缶”を初めて使用する事ができましたので比べてみました。容器の大きさ・ノズルも長さ・ノズルの径 共に同じです。
☆”つるッとシリコーンスプレー缶”の良いところ!!
1、ノズルが透明でオイルの流れが見えて便利。(CRC 5-56は、赤色)
2、オイル自体がサラッとしている。
3、CRC 5-56より臭わない。(CRC 5-56は、臭い!)
4、内容量420mlと多い。(CRC 5-56は384mlは、少ない)
私としては、お買い得な商品なので皆様に、おススメいたします。