エアコンパテ アイボリーのレビュー

平均満足度 4.09 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エアコンパテ アイボリー 関西パテ化工
関西パテ化工
   
エアコンパテはポリブデン樹脂及び合成接着剤を基材としたシール材で、優れた密着性を有しています。完全に硬化しない不乾性パテのためその特性を生かし、長期的化学安定性に優れたパテです。 合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。 耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。 水中に長時間浸しても変化は認められません。 耐寒性、耐熱性に優れています。 振動及び過熱に対してもスランプが生じません。 【用途】電気配線の隙間のシール 冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分 ショーケースの隙間シール 冷暖房配管のシール
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-02-21
用途:
固定に
対象商品:
08754864

エアコンパテとしてだけでなく、いろいろ固定に使える。シールしても取り除きやすいし固まらないので扱いもやさしく、重宝します。

2023-07-08
用途:
エアコン作業

他の方のレビューを見て購入しました。
1kgですが5当分して使用しました。
エアコン作業で使用しております。伸びも良く夏場でも使いやすいです。
追加注文したいです。

2022-07-22
用途:
エアコン工事
対象商品:
08754864

普通のパテですが、冬場異常に固くなる事も無く、べたつく事も無いパテです。
(ほとんどの安いパテは、べたついたり、固くなったりします)
昨今材料代が値上がりしている中、200Gパテ5個分と考えるなら悪くない選択と思います。

2020-12-14
用途:
エアコン取付
対象商品:
08754864

電気工事店です。他社製品と比較しますと
【良い点】
手がベタつかず、パテ処理後のいやな感じがしない
作業後に道具や材料を触っても全く問題ない
【悪い点】
パテは硬めです。→車内で温めれば問題ない程度
接着性が、他社製品に比べて劣ります→エアコン取付に問題があるほどではない
20個ほど使った中で、1度だけ「外れ」にあたったことがあります。
新品を開けた時に、糸を引くほどのべたべたで、どうしようもなかったです。
もしかしたら、保管状況が悪かったのかもしれません(夏季の車内に置いた、とか)
上記の問題はあるものの、今も愛用しています。
とにかくパテのあとの手が汚れないのが一番ありがたいです。

2017-10-17
用途:
水道配管の隙間埋め
対象商品:
08754864

安くていいです。たっぷり使えて、隙間をしっかり埋められました。

2016-08-09
用途:
キッチンフード内「配線」の隙間埋め
対象商品:
08754864

耐熱性能の高いパテを探してこちらを利用。
硬いとのレビューが多かったですが、夏に届いてすぐ使ったところ
調度良い粘度でした。
むしろこれ以上柔らかいと困るところでした。

2016-06-22
用途:
水がかかる部分の一時的な水漏れ防止として
対象商品:
08754864

なかなか良い

2013-09-15
用途:
支柱に使うパイプの上端ふさぎ
対象商品:
08754864

「これは硬い」とレビューにあったので期待していましたが、ちょうどよい硬さでした。使用局面に応じてさまざまな好適硬さがあろうし、それがうまく選べるとよいと思います。

2013-06-23
用途:
防音他
対象商品:
08754864

確かに硬めでしたが施工できない程ではありませんでしたが、エアコン用と考えるとかなり硬い部類に入るかと思います。
夏場でも垂れない硬さを生かして穴埋めや
ソフトダーツの的裏に防音剤として、使う分にはかなり使いやすいです。

2012-01-13
用途:
エアコン屋

モノタローさんで購入した訳では、ありませんが夏場にそなえて硬いなんてメーカー言ってるのであれば夏場に確認してみては?
夏場もまったく硬くて使えませんよ
他店で40円で一箱購入致しましたが全部捨てました。
モノタローさん信用無くしますのでストーブの前でとかで温めて夏の温度にしてたましてみては

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらの商品は頻繁に補充させて頂いております商品になりますので、古いものになることはございません。
硬さに関しましては貴重なご意見としてメーカーに申し伝えさせて頂きます。

2010-12-07
用途:
防水、貫通部の防水、エアコンその他
対象商品:
08754855

硬すぎる、暖めても硬い、もしかして古い?それとも不良品?冬とは言えあまりに硬すぎる。因幡電工製等、色々なメーカーの物と比較しての感想です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーへ確認致しましたところ、夏場のことも考え硬めになっているとのことでございます。
何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。