万能グリーススプレーのレビュー

平均満足度 4.35 (212件のレビュー)
商品レビューを投稿する
万能グリーススプレー モノタロウ
スプレーするとリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。 耐熱、耐水性を備えた万能タイプのグリースで、長期間効果が持続します。 【用途】各種産業機械のギア、チェーン、ワイヤー、ケーブル、ベアリング、ロット部等の潤滑、防錆。 シャッター、門扉、ドアーヒンジ等、家庭屋内外機器の潤滑防錆。
212件中 141~160件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社ワイテック 様2011-04-15
用途:
シャッターレール及び開閉機駆動部に使用
対象商品:
08744994

使い勝手として、ノズルを装着したままキャップが装着できると便利だと思います。(ノズルを紛失することがある)

2011-11-28
用途:
機械グリスアップ
対象商品:
08744994

使用面では全く問題なし。
ただ、1本だけノズルが変形したものがあった。

MonotaROからの回答

この度は、ご迷惑をお掛けしました
より一層の検品改善に努めてまいります。

清水物流サービス 様2011-06-30
用途:
重機等の整備作業
対象商品:
08744994

屋外作業が主なので雨に強い(流れにくい)、最後まで使用できる。

2013-11-26
用途:
機械部品の駆動部に定期的に使用
対象商品:
08744994

最初のうちは良いのだが、傾いた状態ではガスのみ噴射してしまい最終的には
最後まで使用出来ない事もしばしば・・テフロン入りタイプはもっと酷い時が
ある、価格が安いから良しとするのは何だか忍びないです

2011-09-26
用途:
マリン関係機構部の防錆、潤滑
対象商品:
08744994

耐航性(海水、風雨に強い)がある。

2011-08-24
用途:
チェーンの潤滑油
対象商品:
08744994

適度な粘度した。

1人が参考にしています
2011-11-07
用途:
機械のグリスアップ
対象商品:
08744994

有名メーカー品と変わらない
しかも安い
使いやすい

MH Co., 様2011-06-16
用途:
潤滑用・防錆用
対象商品:
08744994

刃物を使用後にさっとひとかけすると、潤滑用になるし、防錆用としても機能する。すぐれものである。

2011-11-08
用途:
チェーン類への注油
対象商品:
08744994

安いので、十分に使える

2011-01-17
用途:
自動車ドアヒンジへの給油など
対象商品:
08744994

特に不満なく、継続して使っています。すこし臭いがありますので、納車直前の使用は考えることもありますが、お客様から「臭う」とクレームをもらったことはありません。ノズルが詰まることがあるのか、ノズルボタン部からもれることがあるのが、気になります。しかし、価格が安いので問題視していません。

2011-07-11
用途:
チェーンなどのグリスアップ。
対象商品:
08744994

細部に行きわたります。

2011-11-06
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
08744994

安くて良い商品でした。

2011-08-19
用途:
ドアのきしみに
対象商品:
08744994

グリスアップするのに使用しましたが、特に問題ないです。この価格ですので十分満足です。

2013-07-07
用途:
ベアリングの潤滑
対象商品:
08744994

ノズルの差し込み穴が小さくて、取付できない。つまり使用できないということです。自分で穴を広げるとかの作業が必要。製品の改善が必要です。

2013-05-16
用途:
農機具のメンテナンス
対象商品:
08744994

ノズルの収納に困る。

多田テック 様2011-07-21
用途:
ローラーチェーンなどの注油
対象商品:
08744994

バラ売りしかないので、箱売りで価格がお得な設定にしてほしい

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

2011-05-15
用途:
プラスチック成形機、金型のメンテナンスに
対象商品:
08744994

価格が安い、スプレー式なので気楽に使える。

2011-03-30
用途:
自動車整備や機械工具の整備に。
対象商品:
08744994

スプレーグリス全般に言えることですが粘度が低いかと思います。
もう粘度が高いと文句なしです。

東信サービス 様2011-01-12
用途:
クリーニング機械の摩擦部や手の入らない狭い所へ給油。
対象商品:
08744994

価格的にランクが上の製品と違和感無く使用でき、コストが抑えられ低価格で農業機械には持って来いの製品で、今後も続けて使用したいです。

ファーム川端 様2011-06-21
用途:
小生農家です。トラクター、コンバイン、その他農機具の習合部に必ず注入し格納します。大変安く助かります。市価の三分の一程度ですので、これからもぜひ購入します。
対象商品:
08744994

できれば、ノズルをスチールなどの極小パイプにしてほしいです。