検相計のレビュー

平均満足度 4.00 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
検相計 三和電気計器
三和電気計器
9,398 / 税込 10,338
順相、逆相、欠相をランプで表示で確認可能・国際安全規格IEC61010-1 CAT.Ⅲ600Vに準拠
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-04-28
用途:
ポンプ交換
対象商品:
74098378

クリップ部分が大きくて端子に噛まない時が多いのでもう少し小さなクリップにして下さい。

2020-12-22
用途:
相回転の確認
対象商品:
08748162

シンプルに相回転を確認できます。
少しクリップの先端が大きくもう少しコンパクトだと挟みやすいと感じました。

2020-09-08
用途:
主に、メンテナンス作業にて使用しています。
対象商品:
08748162

お世話様です。
ランプ表示により、使い勝手良くなり2個目注文しました。

2018-10-05
用途:
三相電源の正相、逆相の確認
対象商品:
08748162

ワニ口が大きくブレーカーに止めにくく、一人では厳しかった。

1人が参考にしています
2015-01-15
用途:
農業用ビニールハウス電源の確認
対象商品:
08748162

農業用大型ビニールハウスの予備電源接続時の検相に使用するので購入しました。滅多にありませんが、大雪などで停電が長引きそうな場合は、制御電源だけでも3相の交流発電機を接続して制御装置を動かす必要があります。この場合、発電機の接続を間違えて逆相に接続して、機器を壊してしまう恐れがあるので、事前に相の回転を確認してから接続することにしました。
選んだ理由は安価であること、短絡などの恐れが低いことで選びました。ワニ口は外側がプラスチックで覆われていて短絡を防ぐ構造になっています。ワニ口は端子台はカバーを外せば接続できますが、NFB端子には接続が少し難しそうです。事前に安全に接続出来るところを確認しておいたほうが良いと思います。200Vの短絡は結構大きな電流が流れ危険です。
被覆の上から確認出来る商品もありますが価格は2~3倍します。事前に準備をしておけばこの商品でも安全に使用できると思います。また、電池が不要なのも良いと思います。

5人が参考にしています
2014-12-12
用途:
空調機器の修理作業
対象商品:
08748162

サイズは大き過ぎず持ち運びも気になりません。
クリップが大きく、端子台の大きさによっては使いづらいです。
クリップが差し替えできると便利だと思います。

2014-03-05
用途:
モーター電源の確認
対象商品:
08748162

使いやすい。良い物ですよ。