インサートリングのレビュー
- 用途:
- エアー配管
- 対象商品:
- 35314596
取り付けもシックリ良い感じです。また、これを取り付ける事によりロックも確実に止まっている感じがします。
- 用途:
- 大量購入時が開梱が大変
毎回、300個程度購入しますが、1個ずつ梱包されているので、開梱するのに大変時間がかかります。10個単位とか、100個単位の梱包が有るとありがたい。
- 用途:
- 炭酸ソーダ
- 対象商品:
- 35314526
自宅で炭酸ソーダを作るために上記金物と数種類の材料を同サイトで
あちこち値段を含め探していましたがこちらでそろって購入ができました
届いたその日にソーダを作ることができました、大変満足しております。
- 用途:
- 自作炭酸水のホース強化
- 対象商品:
- 35314535
6mmのホースに入れましたが、他の商品と比べて、スポスポでした。ひっくり返すと、落ちます。
かえしの部分も小さく、下手したら、ホースに入ってしまいそうです。
- 用途:
- 機械での作業による低圧の油の圧送用
- 対象商品:
- 35314535
これを使用する前はφ6のホースにφ4のホースを短く切り使用してました。油を付け回転させながら挿入してました。液体を通す際に重みで接続部の漏れの発生を防ぐために有効です。0.1MPa以下での使用にも適してます。(超低圧)
- 用途:
- ワンタッチ継手にシリコンチューブの接続するため
- 対象商品:
- 35314535
自分の場合は水漏れしました。
水漏れしたチューブ以外に他社のチューブも試しましたがダメでした。
- 用途:
- 空圧機器
- 対象商品:
- 35314535
ソフトナイロンチューブ、ワンタッチ継手に使用。これを使用しないとチューブを曲げたときにエア漏れするので購入。曲げても漏れなくなりました。
- 用途:
- ピスコのソフトポリウレタンチューブへの使用
- 対象商品:
- 35314535
嵌め合いがかなりきつく多分簡単には抜けないので、抜き差ししての利用はできないと考えた方がよいでしょう。
- 用途:
- キャンピングカーの水配管に使用していきます。
- 対象商品:
- 35314587
ビルダー指定品は水漏れが発生している、その代替え用にクイックコネクターを液体で使用する場合の必須品のため購入しました。
- 用途:
- 炭酸ボンベを用いた炭酸水作成
- 対象商品:
- 35314526
4mmチューブを各部品につなぐ際に、チューブが変形して抜け落ちてしまうのを防ぐための物だと思うのですが、
実際は無くてもチューブが抜けることはそうそうないと思います。
あえてインサートリング無しで繋いだ部分も、きちんと繋げば力いっぱい引っ張っても抜けませんでした。
ただ、1つの値段がものすごく安いので、気休め程度かもしれませんが買ってつけています。
上記の性質上、インサートリング自体の効果を感じることは難しいと思います。
- 用途:
- 炭酸ガスボンベのOUTPUTに接続する「チューブの内側に挿入」して利用。
- 対象商品:
- 35314526
まずは、このようなものがあるのをWEBで知り、一度利用したいと思い今回利用しました。
精度も高く製作されているので、何の問題もありませんでした。
- 用途:
- ワンタッチ継手へのシリコンチューブ挿入。
- 対象商品:
- 35314535
リング全長が短いので、チューブを継手へ挿入する際にリング先端が鋭利なので軟らかいチューブが破損する場合がある。
長くするか、角部にRをつけて欲しい。
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。