ノーヒューズ遮断器のレビュー

平均満足度 4.06 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ノーヒューズ遮断器 LS ELECTRIC(旧 LS産電)
LS ELECTRIC(旧 LS産電)
1,598 / 税込 1,758
小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-06-30
用途:
制御機器の制御電源過電流保護用
対象商品:
09157705

現在、世界的に在庫不足の折、即納の上遮断及び短絡容量も充分で、使用に問題ありません

株式会社大光製作所 様2019-08-17
用途:
電気配線
対象商品:
09157802

国内メーカーに比べ価格が安いが、何ら問題はありません。フレームが同じなら大きさに差異はないので、このシリーズを使い続けています。

南電気工事 様2019-03-26
用途:
配線用の遮断機として
対象商品:
09157793

モーターサーキットなのか?どこにも説明がないような…
ブレーカーを見ればMCCBとあるので、そうなのかな?と勝手に判断しています。
ものは間違いないです。型番を検索すると昔、オムロンで出してたのか?
フレームが共通化されていていいのですが、高さが他に比べるとあるかな~ って感じです

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2018-08-04
用途:
電源
対象商品:
09157951

まだ使用していないので結果は分からないがセットボルトが木盤の場合抜けそう。

2018-11-26
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
09157811

何度か購入させて頂いていますが、何ら、問題無く使用できます。安価で満足できる商品です。

有限会社オオト工業 様2016-01-12
用途:
遮断器
対象商品:
09157732

とても満足ですが、どのような作業に使用しますかの質問の形式がおかしいのでは?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2015-06-12
用途:
太陽光発電所
対象商品:
09157766

品物は問題ないです。説明書の日本語がおかしい点ことで、舶来品だなぁと認識できます。品質がよくても、説明書で疑問を持たれるともったいないので、そこを直せば売上UPするとおもいます。

コスモ電気通信工業有限会社 様2014-06-28
用途:
制御盤制作部品
対象商品:
09157793

DIN仕様なので装着が容易です。
価格が国産メーカーより安価
寸法も国産メーカーとほぼ同一

2016-09-08
用途:
乾燥機のブレーカー
対象商品:
09157811

安くて、良いのだが、端子カバーが、無くて、ショック!
無いなら無いで、一言書いておいて欲しかった。
わかっていたら、一緒に購入したのに。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

西村豆腐店 様2014-07-10
用途:
増設のコンプレッサーの電源に
対象商品:
09157793

とにかく値段が安かったので購入。韓国製が気になりますがとりあえづず取り付けて、チェクしながら、使用していきます。

川上電気商会 様2013-12-13
用途:
分電盤の改修に使いました。旧のスイッチ盤がとても古くなり施主様のご依頼にて工事をしました。
対象商品:
09157811

価格が安く、デザインも良くて使いやすいと思いました。大きさも丁度いい感じで
分電盤の小型化に無理なく使えました。この後も必要なら又是非使いたく思っています。
満足のできる商品だと言えます。

2014-12-14
用途:
電気工事
対象商品:
09157951

製品はしっかりしているが、
端子ネジ径が日本製は通常M6だが、こちらはM8で付属端子もなく、工事中断になってしまった。
まさかそんなところが違うと思わなかった。
取り付けも付属はボルトになっていたので、長いビスを用意する必要がある。
まあ安いから仕方ないか...

ハナキ産業株式会社 様2014-04-30
用途:
電源
対象商品:
09157811

カバーが無いのは知っていたがやはり付いていた方が良いので、次は一緒に買おうと思う
木板に取り付けるための木ネジも付いているとありがたい

2012-01-21
用途:
工場内の古いブレーカーや溶解ヒューズ式の交換に

価格も安く、端子カバーのオプションもあり安心。DINレールでの取付も可能で便利。2Pや3Pの25Aが欲しいのでバリエーション充実に期待。

株式会社フリィ電機商会 様2012-02-08
用途:
電源配線
対象商品:
09157811

使用感は問題ないです。今まで国内産を使用していたから なんでカバーが別販売なのか理解できないのと 木ネジも入ってないのも あらっ?て感じでした。 木ネジを使用した場合頭が小さい物を使用しないと少し不便だと思いました。

2010-05-23
用途:
工場内電気設備
対象商品:
09157793

端子カバーが売っていない(みたい)。高くても端子カバー付きのパナソニック製か、別売である三菱製を買う方がいい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

端子カバーの販売を始めました。
お待たせしまして申し訳ございませんでした。
http://www.monotaro.com/g/00266550/

岡部工業 様2009-02-26
用途:
溶接機の電源ブレーカとして使用
対象商品:
09157933

端子カバーが付属していない。安全確保のため必ず付属すべきだと思う