油性トタン用 油性屋根用塗料 (つやあり)のレビュー
[耐久性が強い!] 塗りやすくて、色・つやが長期間あせず、日光や雨、雪に強い仕上げができます。 [トタン板を長期間保護!] トタン板との付着性がよく、トタン板を長期間保護します。 [さび止め効果もGood!] 付着性もよく、さび止め効果も優れています。 [屋外特有のダメージからガード!] 激しい環境や気象変化にも耐え、トタンを長期保護します。
【用途】表示以外の用途には使用しないで下さい [カラートタン板] 屋根 / 下見 / ひさし / 塀 など [木部・鉄部] スチール雨戸 / 門扉 / シャッター / フェンス / 鉄骨 / 窓わく / 手すり / 板べい など ※床を除く 【塗れないもの】[一部付着しない場合がある物] 特殊処理:シリコン樹脂 / フッ素樹脂 など(一部) 補修材:コーキング材 / シーリング材 など(一部) ※試塗をして付着の程度をご確認下さい。 [常に水が掛かる場所] 常に水が掛かる場所には塗れません。
2024-05-09
- 用途:
- トタン屋根のメンテナンス
- 対象商品:
- 23246527
トタン屋根に塗りますので良いと思いました。
塗装色について過去に空色、青色は使いましたが少し地味な色を
探していました。
2023-04-02
- 用途:
- トタン屋根の塗装に
- 対象商品:
- 23246703
ホームセンターより比較的安価に購入出来ました。20kgもある物を自宅まで届けてもらえるのは嬉しいです。
1人が参考にしています
人生の楽園 小豆島の駅 様2022-05-31
- 用途:
- 屋根に使いました、潮風が当たるので錆びやすい環境です。
- 対象商品:
- 09161713
値段も手ごろだし、塗った後崖の上から見ましたが、艶がありスカイブルーがとても鮮やかでした。
高島モータース 様2018-11-15
- 用途:
- 倉庫の壁面のトタン塗装
- 対象商品:
- 23246563
なかなか好みの色が無かったのですが、このミストグリーンが良いと思い購入しました。仕上がりも満足の色味です。
スッキリしました。
2018-09-23
- 用途:
- トタン屋根の塗装
- 対象商品:
- 23246457
以前はホームセンターで購入していたが、色の種類が少なく「あかさび」を使っていたが、錆が出ているのかがわかりにくかった。淡色を選んだので塗り替え時期がわかりやすくなるのではと期待している。
2017-05-24
- 用途:
- トタン塗装
- 対象商品:
- 09161765
5月の陽気にしては少し暑いような日に塗装しましがペンキの濃度が少し濃いような感じでしたがトタンに塗った感じでは良く伸びて塗りやすいペイントです。気温により濃度は調整する物ですが25~6度ぐらいなら原液のままで丁度良いくらいです。色は目立つ青で艶も有り仕上がりも良い感じです。
3人が参考にしています
2016-11-16
- 用途:
- トタン屋根の塗装。
- 対象商品:
- 09161765
濶て今までは1リッター缶を数個購入使用して居ましたが今回7リッター缶を購入してみました,残量を気にする事無く安心して使用できます。使用感も普通です。
1人が参考にしています
ファーム保坂 様2019-02-01
- 用途:
- トタン屋根の塗装用に
- 対象商品:
- 09161756
最初は缶の口より塗料を出していましたが、底に多量に残りもったないので
缶上部を切り、塗料を攪拌し、使用した
1人が参考にしています