24時間プログラムタイマーのレビュー
- 用途:
- 電気毛布節電用
- 対象商品:
- 68533857
どうしても朝起きて、電気毛布のスイッチを消すのを忘れてしまい、帰ってきて電気代が気になることがあるので使っています。休みの日などはほとんど坂でぬくぬくしたい場合ワンスイッチで1日中オンにすることができるので便利です。
- 用途:
- 温室の温度管理
- 対象商品:
- 68533857
今まで使用していたのが突然壊れてしまい急遽探してこの商品にたどり着きました
とても対応はよく納得いく商品で使い勝手も良いです
- 用途:
- 防犯用灯りのON OFF
- 対象商品:
- 68533857
カチカチとわずかに音がしますが居住地ではないので気になりません。時間設定が15分単位とおおらかな位で丁度いいです。カバー付きでないのでほこりなどが気になりますが、以前から使っていたモノはまだ現役です。時々時間調整をする必要があります。
- 用途:
- 留守時の用心用
- 対象商品:
- 68533857
24時間、色々な時間帯に オンオフ切り替えが出来て大変便利です。きにいつていますが、耐久性は?がわかりませんが使い続けてみます。
- 用途:
- 屋内の照明の間欠点灯に使用
- 対象商品:
- 68533857
他社の同じようなタイマー使用してて故障して動かなくなったため代わりに購入した。
15分単位で間欠点灯出来るのがよい。
他社の製品は6年ほどで動かなくなったのでこの製品も同程度の持ちかも知れません。
が快適に使用しています。故障したら買い直します。
- 用途:
- 室温管理
- 対象商品:
- 68533857
夕方から翌朝までの気温が低い時間帯に通電するために使用しています。15分単位で制御可能で重宝しており、今回2台目として購入し満足しています。
- 用途:
- 倉庫の天井付近にある換気扇の作動用
- 対象商品:
- 68533857
夏の暑さ対策用で、天井付近に設置した30cm100v換気扇の日中作動用で取付。
40℃以上になる天井付近の空気の入替をしました。秋になると使用しなくてもいい温度まで下がるため来年まで使いませんが、とてもよかったです。
- 用途:
- 扇風機のタイマーとして
- 対象商品:
- 68533857
うちの扇風機はタイマーが3時間までのため、これを使って延長しました。
デジタルものと違い設定も簡単、スピーディーです。
調子が良いので、あと2個購入したいです。
- 用途:
- テープヒーター及び照明器具
- 対象商品:
- 68533857
作業といっても電源のON/OFFしかないので単純ですが、任意の時間に繰り返しセットできるのでかなり便利である。また安価なのも魅力の一つです。
- 用途:
- 作業部屋兼倉庫
- 対象商品:
- 68533857
夜間の防犯のために室内灯のオンオフをする為に購入した。10分単位くらいでオンオフできるので、夜も付けっぱなしではなく、人がいる様な感じで点灯、消灯を繰り返しができて便利。なおかつ安い。あとは耐久性かな。(まだ使い始めて一週間なので)