- 用途:
- 貴金属回収機の排出用ポンプとして使用
- 対象商品:
-
09168862
長時間連続作動しても支障なく使用でき音も静かで大変使い勝手の良いポンプだと思います。
改善点としては、ポンプの台座とかあるといいかと思います。
3人が参考にしています
- 用途:
- 装置組み込み用
- 対象商品:
-
36843231
装置に使用しているのですが、本製品を扱っているところが少なく、考えていたところ、モノタロウさんで一番安価に購入できることがわかり、購入しました。納期もすぐに納品され、大変助かりました。
- 用途:
- 切削用クーラントポンプの補修
- 対象商品:
-
09168731
高速切断機のクーラントポンプが壊れ,部品が手に入らないので,代替として使いました.小型で場所も取らず,古い機械が使えるようになりました.
1人が参考にしています
- 用途:
- 水槽
- 対象商品:
-
09168792
飲食店の生け簀に使用しました。問題なく使えました。
2人が参考にしています
- 用途:
- 食品(液体)の原料の転送
- 対象商品:
-
09168871
液漏れが無い。送流量が丁度良い。故障が少ない。軽量である。
3人が参考にしています
- 用途:
- 洗浄用
- 対象商品:
-
09168747
かなりモーターの音が酷かったので交換出来て最高です。
- 用途:
- 超音波実験
- 対象商品:
-
36843222
マイクロバブル発生を可能にするため
あと1-2m、揚程が高いタイプを希望します
- 用途:
- 装置に使用
- 対象商品:
-
36843222
小型で使用し易いです。また、購入したいです。よろしくお願いいたします。
- 用途:
- システムに組み込む
- 対象商品:
-
09168756
使い慣れているためこれを指定している。壊れにくく、稼働状態が安定していることが良い
- 用途:
- 魚の水槽の水を浄化槽えの循環に使用している。
- 対象商品:
-
09168722
耐久性能も極めて良い。改良点は特に無いが電源接続部に便利さが有れば良い。
- 用途:
- 水槽の循環ポンプ
- 対象商品:
-
09168774
現物確認できなくて購入が不安でしたが、『サイズ表』が詳細で分かりやすく、問題なく取り付けできました。
- 用途:
- 製氷機
- 対象商品:
-
09168731
メーカー純正が出ないので、この商品で対応しました
とりあえず使えるレベルですが、ちゃんと氷は出来ております。
- 用途:
- 水の循環
- 対象商品:
-
09168756
送る水量と水圧が思ったよりよく、水の循環に大変満足している。音も静か。少々排出水の抵抗をかけてもモーターに熱を感じさせない。
- 用途:
- 液の汲み上げに使用
- 対象商品:
-
09168747
静かで扱いやすく電動ポンプよりこっちのポンプの方がいいです。
自吸式じゃないので呼び水を入れるのが面倒です。
2人が参考にしています
- 用途:
- 機械メンテナンス
- 対象商品:
-
09168817
アース端子が付いていると使いやすい
固定足ではなく 本体部にアース用ねじを付けたい
- 用途:
- 水のくみ上げ
- 対象商品:
-
09168731
もともと灯油のくみ上げに使いたかった。
詳細説明がわかりずらい。
- 用途:
- 設備の揚水に使用
- 対象商品:
-
36843222
今まで使用していた同型が使用環境が悪くモーターが錆びて異音が発生したため本品に交換した。満足できる性能である。
- 用途:
- 温水の補給用
- 対象商品:
-
09168826
水位センサーのON/OFFでポンプを作動させ温水給水させて使用しています。現状使用の同型の交換部品として使用。2年位使えれば御の字です
- 用途:
- 水溶液の送液
- 対象商品:
-
09168774
いいものが安く購入できました、このポンプは丈夫で使いやすいです。
- 用途:
- 熱帯魚水槽用ポンプの取り替え
- 対象商品:
-
36843222
ADAろ過システムのポンプが弱くなったので、ポンプのみ交換したので、安くついた。
電源プラグがついていないので、苦労しました。
2人が参考にしています