インバータ FR-E700シリーズのレビュー

平均満足度 4.61 (33件のレビュー)
商品レビューを投稿する
インバータ FR-E700シリーズ 三菱電機
三菱電機
27,980 / 税込 30,778
短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上 さらにねばり強い運転を実現 使いやすさを追求 指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載 始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載 インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載 【用途】搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用
33件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-12-23
用途:
装置制御用
対象商品:
09199687

自社製品制御用に購入しました
若干高額でしたが即納で助かりました

株式会社関東ダイエットエッグ 様2023-08-18
用途:
設備
対象商品:
09199687

半導体不足ということもあり、他の商社に依頼すると1.2ヶ月待ちとなり
入手が難しい状況でした。
御社を拝見したところ、販売してあったのですぐ購入致しました。
すごく、助かりました。

1人が参考にしています
2022-06-06
用途:
電気蓄音機の調速用
対象商品:
37643523

1950年代の電気蓄音機の修理中レコード回転数調整用のガバナーが完全に壊れてしまい途方に暮れていました時これと、200V/100V変圧器でしのぎましたおかげさまで順調に動いています。
おかげさまでありがとうございました。

キユーピー醸造株式会社 様2021-11-17
用途:
モーターの制御
対象商品:
09199705

信用出来る部品です。長年使用しています。半導体不足でどこも品薄で困っていましたが、入手出来て助かりました。

有限会社 玉井フルーツ店 様2021-02-15
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
09199653

非常に使い勝手がよく、他社で探してもあまりなかった為、取り扱いがあって大変助かりました。

1人が参考にしています
2020-04-20
用途:
モータの速度制御
対象商品:
09199687

インバータで回転機械の速度制御をしたいとのことで,この製品を使用しました。別売の周波数設定器を取説通りに取り付け,無事に使用できました。

1人が参考にしています
2020-03-18
用途:
モーターに取り付けて使用。
対象商品:
09199671

50Hz→60Hzへ変更するために購入。説明書に全て記載されているので、配線も簡単。

1人が参考にしています
2020-04-08
用途:
インバータ取り付け工事
対象商品:
09199687

きちんと届きました。
取説も付属しており、その通りに施工できました。

株式会社MADI 様2019-11-23
用途:
AC100V環境で3相モーターを回したい時
対象商品:
37643557

普通に使いやすいですが、FR-configurator2が使えないのは不便

3人が参考にしています
2020-02-28
用途:
ブロワーに使用
対象商品:
09199662

細かくサイクルの設定が出来るので省エネ対策にもなるので便利です。

株式会社エステー工業 様2019-05-28
用途:
振動モーター用制御時
対象商品:
09199757

三菱電機製のインバーター制御はとても扱いやすく助かります。またこの価格はどこよりも安くてとても助かります。

1人が参考にしています
株式会社ウツノミヤ 様2019-08-08
用途:
機械の変速
対象商品:
09199671

コンパクトさとは裏腹の関係だが、コントロール線の取付ボルトがもう少し大きくなり、プラスネジだと使い易いかも。

大丸化工株式会社 様2018-12-12
用途:
機械の動力モーターインバーターの交換として
対象商品:
09199741

他社との整合性もありとても扱いやすいです。
入荷後、すぐに交換出来立ち上げる事が出来ました。

1人が参考にしています
株式会社城山 様2018-06-20
用途:
ダンボールの曲げ機械
対象商品:
09199671

モータ回転制御に使用しています。機能が多く使いきれませんが、温度上昇も少なく満足です。

2人が参考にしています
島津電気管理事務所 様2017-12-06
用途:
機械の回転スピード調整、一定の回転数に減速するために使用
対象商品:
09199714

設定及び出力周波数の変更がダイヤル式で素早く調整できるのがとても良いです。三段変速運転等、多機能で何にでも使える優れモノです。一定速度運転で使うのがもったいない位です。
ただ同梱の取扱説明書(基礎編)の中にはパラメーター79の説明が全て乗っていないのと、色々書いてあるが解りずらいです。そこだけが改善点だと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2016-12-07
用途:
制御盤
対象商品:
09199696

他会社、代理店、いろいろ探しましたが
熊本震災で一ヶ月以上待ちの返答
モノタロウさん即出荷OKって不思議だ
次回から検索順番は一番になりました。
有難う御座います。

堀電業 様2017-02-22
用途:
工業用配水ポンプの制御
対象商品:
09199696

ウヲーターハンマー現象の抑制には、インバーター制御が最適です。制御配線が細いので取付には、専用端子が必要です。

宇野鐵工所 様2016-11-01
用途:
製缶溶接
対象商品:
09199687

換気扇に使用してますが回転数を自由に変えられルので、大変効率的で気にいってます。

1人が参考にしています
株式会社 伸精機 様2016-07-06
用途:
配電盤内にある故障品との取り替え用
対象商品:
09199687

故障品との取替えなので、簡単にできました。
満足しております。

2016-09-29
用途:
集塵機のモーター
対象商品:
37643611

想像より用途が多く設定が多少めんどいかと!

1人が参考にしています