樹脂製エアコン架台のレビュー

平均満足度 4.50 (22件のレビュー)
商品レビューを投稿する
樹脂製エアコン架台 因幡電工
因幡電工
189 / 税込 208
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。 【用途】家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。
22件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
今商会 様2022-11-25
用途:
エヤコン室外機取付用
対象商品:
09216627

期待した通りの商品でした、これからも宜しくお願い致します。

1人が参考にしています
田秀設備 様2022-05-06
用途:
エアコン室外機設置
対象商品:
09216627

やっぱり軽くて作業しやすい製品が良いと思います。イナバ製は良い

2021-07-07
用途:
エアコンの脚部に使用
対象商品:
09216627

安心の因幡電工製
定番の商品である
当家は降雪地で有り
ブロック設置でその上に使用している
良い商品である

2021-03-07
用途:
旧いエアコン室外機架台交換
対象商品:
09216627

専門メーカの作りです。コアとキャビの形状を見て強度・防振・接地面が理になっています。お安い値段であるにも品質が良いことに感心しました。

2021-02-19
用途:
エアコン室外機の架台として使用
対象商品:
09216627

エアコン業者の架台と比較して周囲に補強リブがあり強度を考えている作りです。

2020-07-13
用途:
クーラー設置に必要な部品
対象商品:
09216627

室外機設置の時のオーソドックスな架台です。
ものはしっかりしています。不満は特にありません。
設置状況によるのかもしれませんが一般的にはこれで十分だと思います。

2020-12-21
用途:
自家のエアコン室外機設置
対象商品:
09216627

製品は問題なく使用できました。価格も安価で満足です。

2020-10-11
用途:
エアコン架台交換用
対象商品:
09216627

エアコン架台が破損したのですがお店まで買いに行かなくても安く交換出来ました。

2020-08-12
用途:
AC工事
対象商品:
09216627

安定した製品でいつも利用してます。値段も安いしオススメです。

2021-12-13
用途:
エアコン室外機設置
対象商品:
09216627

もう少しリブ等があり耐久性をアップした方がよいと思います。

2018-11-24
用途:
エヤコンの室外機の台
対象商品:
09216627

エヤコンのメーカーが違うせいかサイズ的に合わなかったが格安だったし室外機の台には出来たので良かった。

2018-08-01
用途:
室外機の据え付け
対象商品:
09216627

センターラインや位置決めのピンがあり簡単に施工でき軽くて丈夫なのでよいです。

2018-08-19
用途:
エアコン設置時
対象商品:
09216627

360ですが、自分適には300ですといいかな。
ドレンホースを固定出来るように一工夫してあるといいかな。

浜口デンキ 様2018-02-06
用途:
エアコン工事
対象商品:
09216627

一流メイカーだけあって品質もよく使用勝手が良かったです

2017-08-16
用途:
10年前以上の三菱霧ヶ峰の室外機の架台として
対象商品:
09216627

10年以上経過したころから室外機の架台の劣化が著しくなり、今回こちらの商品に交換しました。値段からして10年間持ってくれれば御の字ですね。室外機の足元が綺麗になって、爽やかな気持ちになりました。

2017-07-02
用途:
エアコン室外機設置
対象商品:
09216627

設置してから約1.5年になりますが、全く問題がありません。価格も安くて助かりました。設置場所は陽があたらなく風通しがいい場所だからでしょうか?

2017-05-07
用途:
エアコン室外機設置
対象商品:
09216627

工事費を安く上げる場合使用します。(普段はPR-351Nを使用)
ベランダや、コンクリートの上に置く場合はよいですが、土の場合中が空洞ですから、埋もれやすいです。
また、室外機固定にビスが必要ですから、別途準備しています。

2016-05-08
用途:
エアコン設置
対象商品:
09216627

どのホームセンターよりも安くおすすめです。
沖縄は台風でブロックが好まれますが、これで十分です。

株式会社 ヨシムネ電化 様2015-08-17
用途:
工事現場
対象商品:
09216627

メーカー品なので安心して使用できます。

有限会社 ジィーエム 様2015-06-06
用途:
エコキュート架台
対象商品:
09216627

これで十分!
重量も耐えれる