プラロックのレビュー

平均満足度 4.78 (41件のレビュー)
商品レビューを投稿する
プラロック 因幡電工
因幡電工
479 / 税込 527
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
41件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-02-27
用途:
エアコン作業
対象商品:
09216846

使用しやすいブラロックです。サイズも様々あります。市場によくあり浸透していると思います。

2023-06-16
用途:
空調工事
対象商品:
40181364

価格が、安価で本体の耐久性があり設置工事がしやすい。

2人が参考にしています
株式会社バリオンパートナーズ 様2022-08-22
用途:
室外機設置
対象商品:
40181337

充分重さに耐えれて設置が容易でした。引き続き注文していきたいと考えています。

1人が参考にしています
NSKGROUP株式会社 様2022-08-20
用途:
エアコン買い替え設置
対象商品:
40181364

このプラブロックは安定感、軽く、ボルト固定も着いているので見た目もブラックでスッキリ安定感抜群の商品です。
格安で購入出来て満足です。

2022-06-06
用途:
エアコン室外機の固定用

丁寧な梱包でした。取り付けナットも同梱され満足ですまたの機会にお願いします

2022-02-19
用途:
エアコン用
対象商品:
40181337

2階のベランダにエアコンを取り付ける際使用しています。防振ゴムとこの高さのプラロックでちょうどいいです。

2021-10-24
用途:
エアコン設置
対象商品:
09216846

母屋2階2機、離れ1階1機の合計3機用を購入しました。信頼性の因幡電工製で剛性感が有り耐久性に優れています。

2021-06-22
用途:
エアコン室外機の台
対象商品:
09216846

この商品より安価なタイプの物が設置されてましたが、角が割れたのでしっかりしたこの商品に交換しました。室外機を置く場所に傾斜があるため、安価なヤツは下が空洞で座りが不安定でしたが、安定感あって大満足です。

渡邉空調メンテナンス 様2021-08-13
用途:
空調機メンテナンス
対象商品:
09216846

いつも使用しています♪
安い架台は空洞部分が多い為か共振が有ったり
地面が砕石だったりすると沈み込んでしまい
後には傾いてしまいます。

有限会社アイマン 様2021-05-17
用途:
エアコン室外機に使用
対象商品:
09216846

5.6kの室外機に使用しています。ボルトでしっかり固定できるので安心です。

ソード エムイー 様2021-04-08
用途:
空調 室外機 設置
対象商品:
40181337

L=450が 有ればよいのですが。
パッケ0ジエアコン 設置時にも使えるので。

2021-03-30
用途:
エアコン室外機の脚の劣化のため
対象商品:
09216846

簡単に交換できる。安価だが、耐久性は以前のものよりありそう。

2021-01-05
用途:
経年劣化したエアコン室外機の交換用
対象商品:
09216846

安価であるが、しっかりしており、従来設置のものより、構造的に強そうです。

2020-09-24
用途:
エアコンの設置用
対象商品:
09216636

エアコン取付業者がもってくるものは、一番安いものなので、一つ上のグレードのこちらを購入。10年ぐらいもつかなと思います。

1人が参考にしています
2020-11-07
用途:
エアコン室外機の設置
対象商品:
40181337

ベランダ用には背の低いタイプで十分かなと。より安価なペラペラなものもありますが、それほど高いものでもないので、こっちの方がお勧めです。

2019-10-16
用途:
室外機の架台
対象商品:
09216636

特に不満は有りません。非常に満足しております。強いて言えばボルトが落ちない構造にしてほしいです。

スリーエイチ デンキ 様2019-06-18
用途:
エアコン工事
対象商品:
40181382

一般的なエアコン室外機なら350MMの長さのもので対応十分できますが、6Kw以上の室外機は450MMのものでないと、長さが十分ではないようです。こちらの商品はガッチリしていて信頼性があります。この手の部材はMonotaROさんで最安値で手に入るので重宝しています。

1人が参考にしています
2019-05-03
用途:
エアコン室外機の基礎に
対象商品:
40181364

適度な重さがいいです。
また今回、パナの冷房能力5.6kW用の室外機だったため、このサイズを選択しました。
色は黒が落ち着きますね。

2019-03-20
用途:
室外機の取り付け
対象商品:
40181337

高さの低いタイプなので低く抑えたいときに便利です 材質や強度は問題ないです

1人が参考にしています
2019-03-16
用途:
エアコン室外機の振動防止
対象商品:
09216846

エアコン業者が使った室外機のプラスチックの足は安物で弱すぎて
振動が大きく、地面にも埋まってしまうが、プラロックは
値段もまあ安く、作りもしっかりしていて良い。