スライドレール S270のレビュー

平均満足度 3.86 (22件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スライドレール S270 日本スライド工業
日本スライド工業
859 / 税込 945
日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
22件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-02-08
用途:
引き出しに

身内の人がこのテーブルに引き出しを取り付けて欲しいって言うから、その為のスライドレールを購入しただけです。

2024-02-04
用途:
既製品タンスのレールと交換
対象商品:
09239273

既製品のタンスで購入時についていたスライドレースが壊れ
引き出し動作が重くなってしまったため交換用として購入しました。
既製品とはネジ穴位置が異なっていましたが問題なく取付できました。
交換後は引き出し動作も軽くなりました。
4段あるタンスのうちお試しで購入したのでまだ交換していない棚分もリピートします。

三木電機 様2024-03-15
用途:
キーボードの引出しに使用
対象商品:
09239246

キーボードが机の上だと邪魔なので引き出せるようにこれを2個使いました。前に出すぎないのでこのサイズがベストです。使用感は普通で価格は高めに感じます。

1人が参考にしています
2021-10-04
用途:
パソコンデスクのキーボード棚のスライドに使用
対象商品:
09239273

もともとパソコンデスクに付いていたスライドレールが動きが悪くすぐ壊れた為
スライドレールを探していました。
この商品は丈夫で滑らかな動きで良い買い物が出来ました。
ありがとうございました。

2人が参考にしています
清原営繕 様2022-12-08
用途:
スライド式テイブル
対象商品:
09239255

テイブルの足をスライドレールで出し入れする様にしました。

珈琲工房LEO 様2021-12-25
用途:
ドリルスタンドの上下用スライドとして使用
対象商品:
09239246

スライド巾があと5㎝欲しかったが、何とか完成することができ満足している

2020-10-11
用途:
パソコンデスクのキーボード引き出し台用に
対象商品:
09239282

パソコンデスクに取り付けられていたスライドレールが破損したため,交換用として。ねじ止め用キリ穴位置が異なるため加工が必要で,数か所穴あけすることで取り付けできました。
スライド感は特に問題なく,これまで通りに使えてます。

1人が参考にしています
2020-06-01
用途:
普段使い
対象商品:
09239282

パソコンラックに使いましたが丁度会う寸法がなく一回り長いレールを購入しました。結果的には一回り短い方がスムーズに取り付けられたと思います。使い勝手は悪く無く、暫く使えそうです。

1人が参考にしています
株式会社江田工業 様2020-04-23
用途:
木工用ボール盤上下スライド
対象商品:
09239264

スライドレールのガタがなくスライドがスムーズでとてもよかった。

1人が参考にしています
2019-09-30
用途:
勉強机の引き出しのスライドレールの取り換え
対象商品:
09239282

とても引き出しはスムーズに成りとても良かった。
後、スライドレールに適しているビスもセットだと、とても良いと思います。

2024-04-10
用途:
PCデスクのスライドレール交換

微妙に取り付けてあった物とサイズが違いがあり
リベット固定のための穴あけと、スライドレールの幅がこの製品の方が薄かったのでワッシャーで調整が必要でした
全く同じ物を用意出来る訳では無いので、仕方ないのでしょうね

2019-03-21
用途:
PCデスクのキーボード台のレール取り換え
対象商品:
09239273

非常に使いやすく滑らか。離脱は出来ないのでご注意をお願いします。

2024-04-03
用途:
自宅をリフォームをするのに購入しました
対象商品:
09239273

キッチンのカップボードは棚だけなので炊飯する時台をスライドさせた使用するためです

2017-06-30
用途:
PCラック引き出し用スライドレールの交換用
対象商品:
09239273

レールのガタがなく、交換後の引き出し感が大変スムースだし、音も静か。

1人が参考にしています
2013-04-02
用途:
OAディスクのレール
対象商品:
09239282

寸法通りのもので作業も簡単に取り付けられました。

1人が参考にしています
2019-03-02
用途:
家具
対象商品:
09239282

2本一組ではなく、予想外のコストに。分ってたらもう少し探したのに。

3人が参考にしています
TKエンジニアリング 様2021-01-19
用途:
台所にある引き出しのレールがこわてたため交換用に購入
対象商品:
09239273

取付作業は順調にできたが引き出しの出し代が短く少し不満になった、商品の説明がもっとわかるようにしてほしい。

2017-04-19
用途:
PCラック修復
対象商品:
09239273

取り付ける際段取りよく固定しないと取り付けられないので面倒ですね。
動きはスムーズです
PCラックの修復に使いましたがPCラックの価格から考えると2本で2千円はチョット高いかな?しかしモノタロウ以外だと中々探し難いので手に入るだけ感謝
レールの部材の肉厚でも違うのかとも思いましたが多分同じ位の普通の強度。

2011-05-22
用途:
破損したPCラックのスライドテーブルのスライドレールの交換用
対象商品:
09239291

到着までに少々時間を要したが、PCラックに元々装着されていたスライドレールに比べると品質、強度ははるかに良い用に感じました。

有限会社園部瓦興業 様2017-06-23
用途:
PCラックの修理
対象商品:
09239273

こちらの商品ですが、注意書きに脱着不可とありますが脱着できます。
2本購入しましたがそのうちの1本は下に向けると外れるくらい緩いものでした。
収納側にスライドさせた場合に後ろにストッパーになる物(壁のようなもの)がないと抜け落ちてしまう構造です。
すべて収納した位置よりも奥にスライドさせてしまうと引き出した際に正規のスライドストロークより手前で止まってしまいます。その場合は手前に強く引き出すことで元のストロークに戻ります。
収納する場合は後ろにストッパーを設けるか収納位置よりも奥に押し込まないように注意が必要です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、記載させて頂いている脱着不可というのは、あくまでも、メンバー長さを右に置いた状態で、左にスライドさせて使用商品ですので、左にスライドさせた場合、脱着不可という意味になりますとのことです。
ただ、お客様のご指摘通り、右にスライドさせた際、抜けてしまう可能性がある製品になります。
分かりづらい表記になっておりましたので、担当部署に申し伝え、注意書きに追記させて頂きます。
何卒宜しくお願い致します。