ドーム型防犯ダミーカメラのレビュー
- 用途:
- 自治会ゴミ集積所の防犯目的
- 対象商品:
- 09227513
人感センサーで赤色LEDがシーケンス点灯し見た目も本物と見間違えるほど。
ルール無視のゴミ投棄は予防出来ている。
- 用途:
- 自宅の防犯措置
- 対象商品:
- 09227513
届いたものは動作不良品でした。包装から出した時点でカメラ部分が外れて開いてましたが、電池を入れると動作する様でしたので取り付けました。夜になって近づいてみましたがLEDは点灯しません。swをoff/onすると最初だけ動作しますが、それっきりになります。箱など廃棄してしまったので泣き寝入りでしょうね。残念な買い物でした。
- 用途:
- 事務所に設置
- 対象商品:
- 09227513
事務所の防犯用として設置、見た目は本物の防犯カメラとしか見えず、そしてカメラの見た目が黒いため、カメラがどちらを向いているかわからないため良い感じです。
- 用途:
- 家のメンテナンス
- 対象商品:
- 09227513
取付時に一番の難しい部分が、高所からの取付ネジの落下です。 予備のネジを準備してからの取付をお奨めいたします。
- 用途:
- 会社前の防犯対策
- 対象商品:
- 09227513
両面テープとカメラとの付着力が弱いため、すぐに落下してしまった。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。
- 用途:
- 自転車置き場防犯用
- 対象商品:
- 09227513
複数台購入し4か所の自転車置き場に設置しました。LEDの点滅開始感度にバラつきがある物の、この価格でそこまでの精度は最初から期待して無かったので、許容範囲と言った所。一定の明るさ変化があると点滅開始しています。カメラが設置している事が外部から明らかに判る事で、防犯効果が上がる事に期待します。
- 用途:
- 防犯用に設置。
- 対象商品:
- 09227513
センサー反応距離が日常の明るさで30㎝です。安いのでなんですが取説と違いすぎます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。
- 用途:
- 防犯カメラの補助
- 対象商品:
- 09227513
商品が到着したところドーム部分がずれている、修正しようとドーム部分を動かしたところ、ポロっと外れレンズ部分の裏蓋が落下、センサーらしき部分は断線。
修復して電池をいれてもランプすら付かず。
返品する気にもなりません。
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。
- 用途:
- 防犯対策
- 対象商品:
- 09227513
センサーに関しては他の方が書いている通り暗所では全く反応せず、明るい所でも話にならないほど、いい加減な物だ。
貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 防犯
- 対象商品:
- 09227513
5点購入しましたが、LEDのセンサーの感度が悪いものが3点ありました。2点は使えていますが3点は不良品と思われます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。
- 用途:
- 防犯に
店舗の防犯に5個買いました。こんなに安いのに、微妙にいい間隔でライトが光ります。びっくり。
- 用途:
- 安価な防犯対策として使用。
- 対象商品:
- 09227513
明るいうちは良いのだが、暗くなるとセンサーが反応しない点が想定外だった。
貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- LED威嚇がついているので主に夜間での防犯対策
- 対象商品:
- 09227513
センサーにて、LEDが点滅し、威嚇効果をうたっている商品ですが、夜間でこそ効果を発揮するはずが、この商品はセンサー反応する明るさが日中の明るさでの商品ですので、夜間では使用できませんでした。 夜間の防犯対策にはまったくなりません。 LEDは日中しか光りませんので、役に立ちません。 100円でもいらない商品でした。
貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。