ローラーパック R25のレビュー
- 用途:
- 小型のこぎりの往復運動
- 対象商品:
- 09228983
思ったより強度があり、20cm鋸刃の運動に問題なく使用でき、直径12cmのもうそう竹を切断できました。
- 用途:
- ロボット製作で多用させていただいております。
- 対象商品:
- 09229026
競技用ロボット製作において頻繁に利用させていただいております。安価で耐久性があり、非常に重宝させていただいております。
- 用途:
- 上下動の抑制装置
- 対象商品:
- 09229001
非常に滑らかな動きをします。作動音も小さいです。レール単品での販売を希望します。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- カメラを載せて、スライドさせながら撮影する方法に使用
- 対象商品:
- 09229044
既に数年経過していますが、とても良い商品でした。
また現役ですが、再度必要な時が来たら、
またモノタロウで検索いたします。
有難うございました。
- 用途:
- 直線の往復運動
- 対象商品:
- 09228974
ローラーは非常になめらかな動きをします。ただ、荷重がかかると簡単にレールからローラーが外れてしまいます。ローラーはベアリングなので、一度分解されるような外れかたをすると、なおせません。荷重の向きに注意が必要です。残念ながら用途には不向きでした。
- 用途:
- 個人的な磁石の実験のため
- 対象商品:
- 09228983
本当は全種のスライダーを購入して、どれが一番少ない力でレールが動き出すか比べたかったのですが、そんなに予算がないので、滑らかだというレビューと値段を見て買いました。
滑らかさのイメージができるように、細かい数値を書きます。
私はレールの長さが24cmのものを買ったのですが、ローラーを左の方に移動させて、レールの左端を右端より5cm上に傾けたら、ローラーが右端へ勝手に移動します。ローラーの重さは44gです。
- 用途:
- 動画のスライド撮影
- 対象商品:
- 09229026
こんな安価ですぐれ物が有るとは思っていませんでした。
私の使用目的にはドンピシャで大満足しています。
欲を言えばジョイント金具の取り付けの際に、ネジ穴の位置の関係で中央に取り付けられないのが残念でした。
三脚に固体するので左右均等になるとバランスがいいのです。 他は申し分有りません。
貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。
- 用途:
- カメラのスライダー用
- 対象商品:
- 09229035
スライダーの自作を考えた時、スライド部分まで製作するのは大変なので、使えそうな製品を探したところ本製品を見つけました。スライド部分の動きは非常になめらかで良いですが、大型カメラを付けた時、前後方向に振動が出ます。大きなカメラを付ける予定の方は、幅の広いR40の方が安定すると思います。
他の方のレビューにある様な、周期的や部分的に振動が出る場合は、溝やローラーの清掃をするとなくなりますね。精密に出来ているので、ほこりやごみが付かない様に注意が必要です。
- 用途:
- カメラのスライダー
- 対象商品:
- 09229017
動きは滑らか.
Canon EOS 60D + 標準ズームレンズを用いて撮影を行っているが,細かいぶれさえ気にしなければ,面白い画が撮れる.
- 用途:
- 自作のゴルフ練習道具の部品として
- 対象商品:
- 09229096
こんなものが買えるなんて便利な時代になったなと、つくづく思う。素人が専門資材を変える時代になってハッピー。こんな使い方もできる、こういうものを作りたい場合には、この資材と組み合わせる、など制作過程におけるアドバイスがあれば、尚すばらしい。
- 用途:
- カメラスライダーの作成
- 対象商品:
- 09229035
スライドさせると一定間隔でコトコトと振動と音が出ます。
滑らかにスライドできずに下方向に力を加えないとスライドが詰まります。
目的の使用には向かないようでした。