マックスターウェッジベルトのレビュー
- 用途:
- クーリングタワーのファンベルトに使用
メンテナンス業者に勧められたので商品はいいものだと思います。問題なく使用しています。
- 用途:
- 機械補修部品として購入
フライス盤(山崎技研/YZ2M型)の主軸駆動用ベルトとして
5本使用されていましたが主軸起動時に毎回「キーッ」と高い音がするので
5本すべてを交換しました。
(ベルト裏を見ると2本ほど亀裂が有りましたので劣化と判断)
結果、音はしなくなり満足です。
- 用途:
- 機械修理
機械修理に購入、使用しました。
メーカー品なので全く問題ありません。
- 用途:
- マシンのVベルト取替えに。
3V710は、最寄りのホムセンに無いのでモノタロウで購入できて助かった。
品物も問題なく使えている。コストも満足。
- 用途:
- 真空ポンプ
特に問題ありません。無事に使えます。次ぐに届いてよかったです。
- 用途:
- プレス機のメンテ購入
- 対象商品:
- 09247122
プレス機の開閉が途中で止まるのでチェックすると半分切れかかっていました。リピートで、こちらの商品を買って交換して修理しています。
大体4から5年の頻度で交換しています。
- 用途:
- ボール盤の替えベルトに使用。
- 対象商品:
- 09247061
新興のsd-13aに使用。今はまだ実際に使用してはいないが、純正のものと取り換えた感じは殆ど違和感なし。もう少しインチ小さめのものでもよかったかもとは思うが(25.5か6でもよかったかも)、芯のブレは少々改善された様子。近くのホームセンターで汎用を買うよりかは安いし、いい買い物をしました。異常があれば、また追記します。
- 用途:
- 換気扇と動力をつなぐ
- 対象商品:
- 09247472
農場の換気扇に使用しています。交換が面倒なのと切れると家畜への影響が大きいので、赤ラベルを使用しています。割高でも駆動性や交換頻度など考えると安価なものより割安で安心して使えます。
- 用途:
- 機械のメンテナンス用
- 対象商品:
- 09247147
ホームセンター等では無いサイズの為、近くの三ツ星ベルト迄買いに行っていましたが、
ほかに注文する物が有ったので、検索すると有り、一緒に購入しました。
- 用途:
- 自動車メンテナンス
- 対象商品:
- 09247077
特殊な外車に純正品の代用としてサイズを選び取付しましたが今のところ問題なく使用できております。輸入品のベルトは信頼性が今一度わかりませんし価格もべらぼうに高いので、信頼性のある三ツ星製のリーズナブルなものを選びました。しばらくは様子見ですね。
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 09247113
注文の翌日に発送してもらい、その翌日に届きました。
品物はいつも金物屋さんで買っているものなので、安心して購入しました。
宅配便で届くので、とても便利です。
また利用します。
- 用途:
- 機械のモーター用
- 対象商品:
- 09247235
前回もほぼ同じ商品を購入しましたが1日約6時間フルで使用してきましたが他メーカーとの違いがはっきりと出ましたので(耐久性がとてもいい)又、同じ商品を使います。
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 09247147
クボタV1500Bのエンジンに使いました。とても解りやすく図解で型式や寸法、形状を
掲載していたので迷わず注文しました。ピッタリでした。季節物の機械で劣化しやすいので次回も注文したいと思います。
- 用途:
- 水洗機械のベルト交換
- 対象商品:
- 09247244
クリーニングやです。
突然、水洗機16kgのタイミングベルトから悲鳴が聞こえたので、即交換しないとインバーターが故障してしまうと思い、もしかしてモノタロウさんで取り扱ってるかなと検索したらヒット。ネットで型があうかなと心配でしたが合ってスムーズに交換することができました。いつもは修理業者に頼むんですが、出張費いらずベルト代が1、2割安くで済んだので、コスト削減できました。
- 用途:
- 製造機械で使用
- 対象商品:
- 09247427
2本巻で使用しています。負荷がかかるので4~6ヶ月で交換になりますが、しっかりした製品だと思います。ずっとこちらの製品を購入してますが、安くならないかなぁ。。。
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 09247183
そこら辺では手に入らないので助かっています。
機械メーカーに頼むと、この価格の3倍!ぐらいかかります。
いつも三星かバンドー、気分で選んでいますが、今回は三星の方が少しだけ安かったのでこちらを購入しました。
メーカー品で安心して使用しています。