スナップリング E型止め輪(バネ用ステンレス鋼) 1個単位のレビュー

平均満足度 4.65 (101件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スナップリング E型止め輪(バネ用ステンレス鋼) 1個単位 大阪魂
1個売りです。
101件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-12-07
用途:
ガバナー取り付けに使用
対象商品:
09249186

製品の仕上がりも満足です
販売個数も少数で対応して頂き感謝しております。小口のユーザーにも親切に対王していてありがたいです。

2021-08-08
用途:
リバーシブルベルトの修理
対象商品:
09249152

リバーシブルベルトの破損に使いました。予定通りの補修ができました。

2021-12-12
用途:
カセットデッキのメンテナンス時
対象商品:
09249143

この小さいサイズが取り扱われており、大変助かりました。

2021-04-11
用途:
油圧ジャッキのOHに使用
対象商品:
09249247

自動車用の油圧ジャッキが上がりにくくなったためにOHを行った。めったに行う作業ではないので、その際にE型リングも交換した。必要十分な硬さであり、所定の場所にきっちりとはまることができた。

2021-01-05
用途:
オートバイのメインテナンス
対象商品:
09249213

カブの整備時、飛ばしてしまいそうなので、予備のつもりで購入しました。
無事、純正部品で再組み立て出来たのですが、
外す前に比べ、食いが弱かったので、こちらの新品に交換しました。
品質に問題なしです。
入り数、5・12・100の三種類位が選べると嬉しいです。

エフティーシステム 様2021-02-19
用途:
ガススプリングの取り付け
対象商品:
09249204

ブラケットに付属していたスナップリングを紛失したので助かる。

2021-02-15
用途:
wr250xのエアフィルター
対象商品:
09249186

wr250xのエアを増量するために利用しました。
エアを導入するためにエアフィルターのフタを穴あけ加工をする人がいますが、これが二つあれば、フタごと外して、のちにつけることができます。

2020-12-04
用途:
機械メンテナンス時
対象商品:
09249204

精巧に作られていて
個数で注文も出来るMomotaro さんは
本当にお役立ち企業だと思います。

2020-09-28
用途:
ゴム車輪の抜け止め
対象商品:
09249195

カートの車輪が壊れたので、その取替用にゴム車輪を一緒に購入して、車輪の抜け止めに使用していますがグリップ力が強くてまだ外れていません。

谷本 和夫 様2020-10-09
用途:
アクチュエーターのメンテ
対象商品:
09249195

単品で購入出来るのでDIYでは助かります、材質もSUS304で良い。

2020-03-04
用途:
三脚ネジの抜け止め
対象商品:
09249195

ほんのわずかに小さ目だったので、やすりで内径側を削って使いました。汗でぬれてもさびないので重宝してます。

2019-04-29
用途:
ウインチのメンテナンス
対象商品:
09249213

メンテナンスにはステンレスの為錆びの心配がなく1枚単位で注文できるので便利

1人が参考にしています
2018-09-28
用途:
修理部品として使用
対象商品:
09249213

1個単位で発注できるのが良い。サイズ表記もわかりやすく、注文が簡単でした。

1人が参考にしています
2024-08-01
用途:
釣り用リール
対象商品:
09249143

オーバーホールをした時の、破損、紛失の予備として購入。

株式会社坂下電気商会 様2018-11-25
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
09249204

中国製の部品を修理していて、何度か脱着を繰り返していたらポッキリ折れてしまいました。折れた部品は鉄製だったのでこれを機会にステンレス製に交換しました。交換による問題も無く錆る心配も無いと思うと機械の使用も安心できそうです。

増渕商会 様2018-11-04
用途:
自動車の部品
対象商品:
09249143

まつたく問題無くつかえます、少ない個数でも丁寧な包装で安心できます。

2019-03-23
用途:
メンテナンスに使用
対象商品:
09249152

使用しました。問題有りません。有難う御座いました。

2018-10-04
用途:
リールのメンテ
対象商品:
09249143

値段が安く一個から頼めるので助かります。またお願いします。

2018-06-15
用途:
射出成型品製品ランナー切り離し時 ニッパーのリング部品
対象商品:
09249186

ニッパーのバネが折れ、スナップリングE型止め輪も紛失のため使えなくなってしまいました。モノタロウさんで見つけました。E型止め輪は1個でも配達可能で本当に助かりました。バネも折れたため注文しましたがバネはまだ届きませんが、同日3時までの注文は片方の送料がかからないためとても助かりました。感謝です。(チップより)

2018-12-14
用途:
農機具の修理
対象商品:
09249161

特に問題もなく、うまく利用できました。
また必要になれば購入します