深溝玉軸受 6000番台 LUのレビュー

平均満足度 4.86 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
深溝玉軸受 6000番台 LU NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
379 / 税込 417
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
オフィスツー 様2022-12-08
用途:
2サイクルエンジンの補修。
対象商品:
08756815

いつもオーバーホールに使ってますが非常に安定した商品です。

1人が参考にしています
2021-12-23
用途:
バイクの部品塗装
対象商品:
08759152

一流のメーカー品がこの値段で買えるのが有難いです。

2021-01-04
用途:
バリオス2リア
対象商品:
08758741

バリオス2 / 38000キロ走行の20年戦士なので交換しました。取り外した古いベアリングインナーを指で回すと引っ掛かりがありました。交換して良かったです。

2人が参考にしています
2021-10-17
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
08758741

純正部品より安く購入できる、問題無く使用出来ます。

2020-11-19
用途:
スクーターの前輪
対象商品:
08758741

スクーターの前輪用のベアリングとして利用しました。かかくも手頃なので予防保守的に交換しました。

Car Art Labs 様2020-07-30
用途:
塗装研磨時
対象商品:
08756815

RSE-1250のモーターの軸受と一緒に交換しました。
ぐっと回転が安定し、最大回転数も上がり作業効率上がりましたね。ノーマルつけてるなら、交換した方が断然いいと感じました。

1人が参考にしています
2019-12-11
用途:
オートバイメンテナンス
対象商品:
08758741

信頼あるメーカーであり、今のところ問題ありません。
一方でモノタロウブランドの廉価版があれば其方も検討したいさ

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2018-07-23
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
08756815

6000LU(片側接触シール) 
キャリイのクラッチOHの際、パイロットベアリングとして使いました。
もともとグリスが入ってないのでスプライン用グリス(有機モリブデン黄色)をわずかに入れました。

1人が参考にしています
2017-03-31
用途:
バイクの純正品の代わり
対象商品:
08756815

純正部品の半値くらいで 買えて品質は信頼のブランド NTN だから 文句ないでしょ!純正なんて要りません(笑)

2人が参考にしています
2017-05-01
用途:
バイクのメンテナンス時
対象商品:
08759152

動かないベアリングが付いていたので交換後とても良い商品だと思いました。

1人が参考にしています
2017-01-20
用途:
バイク
対象商品:
08759152

グリスが封入されていないので 好みのグリスを入れるのに 洗浄の手間が省けるので良い

1人が参考にしています
2016-08-02
用途:
バイクのベアリング交換に
対象商品:
08758346

バイクの純正部品と同じメーカーでお手頃価格なので選びました。
交換後特に問題も無く満足しています。

1人が参考にしています
2015-12-20
用途:
オートバイホイール用
対象商品:
08758346

純正部品の半額以下で購入できるし、機能・性能ともに全く問題なし。

1人が参考にしています
2014-11-27
用途:
バイクのホイールベアリング
対象商品:
08758741

CBR250RRのフロントホイールベアリング交換に使用しました。
ゴムタイプの片側シールドタイプを探してました。
近所のバイク屋で注文するよりも楽ですし
3000円以上で送料無料なので
他に欲しい物がある時は良いと思います。

2人が参考にしています