深溝玉軸受 6300番台 LUのレビュー
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
2023-05-13
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 08765425
純正部品との 能力差は無く 価格も安価 非常に助かります。この価格であれば メンテナンスサイクルも 今より 短縮させることが可能になりました。
2020-09-06
- 用途:
- バイクのホイールベアリング交換
- 対象商品:
- 08764996
r25の中古ホイールを手に入れベアリング交換にに使用しました。廻りが悪かったのですが両側シールのベアリングに交換してありました片側シールはフリクションが少ないので選びました。
1人が参考にしています
有限会社カーサロン市川 様2022-04-14
- 用途:
- 三菱ローザのテンショナーベアリングに
- 対象商品:
- 08765425
付いていたモノと同じ番号で注文しましたが、片側しかカバーが付いてません。
末尾のLUではなくLLUだと付いているのでしょうか。次回はLLUで注文してみます。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
ご記入いただきました通り、LUの場合ですと片側のみカバーが付属しており、LLUだと両側にカバーが付属している仕様となっております。
当サイトの表示が分かりにくく、ご不便をおかけし、大変申し訳ございません。
いただいたご意見を参考に、今後の改善に努めてまいります。
両側シール(接触型)のベアリング多数取り扱いございますので、ご検討いただけますと幸いです。
今後ともどうぞご愛顧のほどよろしくお願いいたします。
クエスト エンジニアリング 様2016-11-08
- 用途:
- バイクのハブベアリング交換です。
- 対象商品:
- 08764996
商品については交換部品と同じ品番でしたので装着に関しては問題なく交換出来ました。何よりも親切に対応していただき、到着も、早かったので時間のロスなく処理できました。
1人が参考にしています
2016-11-01
- 用途:
- 機械の修理
- 対象商品:
- 18745222
両側シールドと思って購入しましたが、シールは片側だけで片側はオープンでした。自分の確認不足もありますが、説明文では片側なのは殆ど分からないです。
4人が参考にしています
MonotaROからの回答
大変、申し訳ございませんでした。
改善に努めて参ります。