ウレアグリースのレビュー

平均満足度 4.71 (105件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ウレアグリース エーゼット
エーゼット
399 / 税込 439
熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。各種添加剤を有効に配合しましたので防錆性、耐磨耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。 【用途】製鉄所の熱間圧延機、連鋳機の軸受に 建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ビンに 産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、放送機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに 農耕機械/耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の荷重摺動部に
105件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-12-23
用途:
ディスク交換時メンテナンス
対象商品:
58412611

量も適量で数回使用できます、安くて使いやすいと思います。

2018-04-23
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
58412611

バイクのメンテナンスに使用しています。問題なく使用できています。

2017-06-29
用途:
部品のメンテ
対象商品:
58412663

リチウム、モリブデン、万能グリスなどは常用していたがモノタロウ価格に惹かれ自転車メンテにこのウレアを使用してみたらなかなかいい感じなので、個所にもよるが他のグリスが切れたら順次このウレアグリスに換えようと思います。

2017-06-13
用途:
自転車や車のハブグリスに
対象商品:
58412663

自転車や車のハブベアリングのメンテ時に使用しています。
適度な硬さでベアリングの間にグリスが入るので気に入っています。

2017-04-08
用途:
価格も性能も文句なし
対象商品:
58412611

自転車のハブやBBに使用。
潤滑性能、耐久性文句はありません。
多分、自転車程度ならAZのカルシウムグリスで十分と思いますが、耐熱性能も高いことからシマノのローラーブレーキ用グリスとしても使えます。自己責任ですが。

2人が参考にしています
2017-05-13
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
58412663

同メーカーのガンで使用しました。
少量の使用であれば詰め込み式のガンより簡単で良いと思います

2020-07-27
用途:
機械潤滑
対象商品:
58412593

極圧モリブデンウレア系グリースが無くなったんで買おうとしたら100Gチューブ入りがないので素のウレアグリスにしました。

2016-12-24
用途:
自転車メンテ用に
対象商品:
58412663

80gの蛇腹入りです。400gの蛇腹に比べると容器が結構厚めで絞り出した後に元のサイズに戻ってしまい、中身が減ってくると絞り出すのがちょっと面倒くさいです。

2016-09-30
用途:
農用トラクターのグリスアップ
対象商品:
58412663

グリスガンと同時購入、扱いやすい。
まとめ買いで値段が安ければ良いかも?

2016-09-25
用途:
2輪車のメンテナンス
対象商品:
09257875

以前の物と仕様変更されているでしょうか?
色が黄白色から少し黄みがかった透明になりました。
使用感も以前はクリーミーな感じでしたが、今回のは滑らかさに欠ける気がします。

2016-10-27
用途:
バイク
対象商品:
58412663

粘度は柔らかめです。価格が安く日々のメンテナンスには重宝しています。

2016-07-23
用途:
機械メンテナンス時
対象商品:
09257875

メーカー品と比べて価格が3割ほどとかなり安い。
性能は今後の経過を見て評価したい。

2016-11-09
用途:
タイロッドエンドに
対象商品:
58412663

ウレアが良いとの息子の受け売りでハコのタイロッドエンドにヌリヌリしました。

2016-03-29
用途:
自転車やオートバイの整備用
対象商品:
58412663

インターネットの某達人が運営する掲示板でこのグリースの優秀さを知り、購入
しました。早速自転車に使用してみたのですが、同社の一番お安い万能グリース
と比較し、ちょう度がやや柔らかいような感じがし、使い勝手は凄く良いです。
例えば、シャフト等に広範囲に塗るような場合、万能グリースよりも伸びが良く
使いやすいです。おそらく、自転車のベアリング用としては、万能グリースより
も抵抗が減るような気がします。
今後は自転車用としては基本的にこれ一本を使っていこうと思います。
オートバイの場合はホイールシャフトのさび止め等にはより安価な万能グリース
でも十分かと思いますので、適材適所で使い分けていこうと思います。

2人が参考にしています
2016-10-17
用途:
自転車メンテ
対象商品:
58412611

価格は満足しています。品質は、永く使ってみないと判りません。

2016-01-11
用途:
車、バイクのメンテナンス
対象商品:
58412663

タイロットエンドブーツ交換時に使用
なかなかメンテしない箇所のためこのグリスを選びました。
特に問題なし。
もう少し量が多いものを購入すればよかった。

2016-04-02
用途:
自転車整備
対象商品:
58412611

リチウムグリスより耐水性が高いとのことです。
なめらかさではリチウムグリスの方がなめらかです。
回転重視の箇所はリチウム、耐水性重視の所はウレアと使い分けています。

1人が参考にしています
2016-02-26
用途:
自動車系ベアリング
対象商品:
58412663

他社、ウレア系は高価ですがこの商品は安価です。通常使用の場合性能は高価のものと変わらないとおもいます。

2人が参考にしています
2015-11-04
用途:
整備
対象商品:
58412593

注文から到着まで中1日で対応の早さに満足。品質、コスパともに申し分ない商品でした。

2015-12-02
用途:
ロードバイクなどスポーツサイクルのハブのメンテナンス

とてもリーズナブルながら、ロードバイクなどスポーツバイクのハブのメンテナンスに使うとホイールの回転が滑らかになるので、一部の自転車愛好家にメンテナンスで好んで使われている知る人ぞ知るグリスです。
また、手についてもネチャネチャせずにティッシュで簡単にふき取れるので作業面でもストレスが低いです。

2人が参考にしています