スーパーラストガードのレビュー

平均満足度 4.38 (61件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スーパーラストガード 呉工業(クレ)
呉工業(クレ)
649 / 税込 714
50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を表面に形成し、高湿度、高濃度ガスなど、過酷な条件下でも卓越した防錆性能を発揮。 乾燥時間が短く作業効率が向上。 【用途】自動車のラジエーター下まわり、ドア内部、タイヤハウス、ボンネット内側、トランクルーム、バンパー内側、燃料タンク、スプリング、フェンダー内部、その他防錆処理が必要な箇所など。 加工や貯蔵、輸送用などの部品の防錆。 鉄工材、機械類の屋内・屋外保管に。
61件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-02-28
用途:
ボルト・ナットの錆止め
対象商品:
09257911

車やバイクのボルト・ナットの錆止めに使用しています。
ボルト・ナットやビスが錆びてしまうと緩めたりできなくなるため、車の下回りのボルト・ナット・ビスに使用しています。
少し薄い黄色の液体ですが、目立たないところに使用するには良いと思います。

2022-04-25
用途:
トラクタのバッテリー周りの塗装の仕上げに
対象商品:
09257911

バッテリーが液漏れして、周囲を腐食してしまったため、同社のシャーシーブラックで塗装後、錆び対策に本製品を使用。仕上がりは蝋のようなべたつきがある。厚目に塗ると黄色になる。蝋の成分が液体をはじいて錆を防ぐ仕組みのようである。

3人が参考にしています
2016-06-13
用途:
自動車のサビが少し出ているところ(トランクやドア)
対象商品:
09257911

予想よりベトベトしているので 少し拭きとって使用

2015-12-17
用途:
車の錆止め
対象商品:
09257911

新車から継続的に毎度使っています。
はみでても拭き取れるので気にせず、多めに吹き付けることができます。
たっぷりふくと、サイドシル+ドアで1本では足りないかと思います。
これを吹いたあとは非常に臭くなります。一週間くらい我慢すれば大丈夫ですが最初はかなりきます。
けれど、これのおかげでサビ一つなく、本当に愛用しています。
価格もこちらはDIYより全然安くリピします。

3人が参考にしています
2017-02-01
用途:
車両メンテ

車庫調のネジ部分やハブボルト、ホイールナットの当たり面など、潤滑要らないからグリスアップ出来ない鉄むき出しの部分の錆止めに重宝しています。グリスくらい錆止め効果は高いです。ちょっと黄色っぽくネバリがある感じです。

2021-01-05
用途:
車両の防錆作業時
対象商品:
09257911

自動車、自転車、バイクの金属部分に塗布。色(薄黄色)やベタ付き等があるので目立ちそうな所は筆やウエスを使用して塗り伸ばす等の工夫が必要。防錆効果は問題無し。

2人が参考にしています
2017-04-04
用途:
車 物置
対象商品:
09257911

商品の値段と性能が釣り合ってると思います 欠点は量が少ないのと傾けて使用した場合溶剤が噴射せずガスだけ噴射されてしまう事です 横にして噴射しても溶剤が出る様に改善して欲しいです 車などに使用する場合水平にして噴射する事はほぼないと思います

2015-10-09
用途:
防錆
対象商品:
09257911

グリスから乾燥して塗装っぽい感じになる

2019-07-13
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
09257911

ノックスドール同等であり安価との書き込みを見て購入。確かに噴射した感じは変わらないし、ノックスドールのロングノズルが使えたのはよかった。後は耐久性がどこまであるか?

2014-11-11
用途:
バイク
対象商品:
09257911

べた付いていて さび止め 効果が ありそうです。

2015-08-07
用途:
メンテナンス用
対象商品:
09257911

商品選択の幅が広くて商品にも満足です。
価格が安くなればリピートします。

1人が参考にしています
2015-01-11
用途:
メッキ部の錆防止
対象商品:
09257911

バイクのメッキ部の錆防の為に購入。
早速使用したのですが想像以上にベトベトです。
錆びるよりはマシなのですが、
バイクを綺麗にしている方には向かないですね。

3人が参考にしています
2014-02-11
用途:
クランクケースのサビ防止
対象商品:
09257911

ウェットブラストをしたアルミに使用してみましたが
通常のアルミと比べた場合は指触時間が長いように感じました
ただウェットブラストをした物に吹き付けると若干黄色の色が付くので
気になる方の場合は逆に吹かない方が正解かと思います
普通のアルミの方は全く色も付かないのでお薦めです

2013-07-11
用途:
車 機械のさび止め
対象商品:
09257911

ベタつきが少なく使いやすい。効果の継続性は粘度がないぶん大きな期待はしない方がいい。

1人が参考にしています
2015-10-26
用途:
防錆
対象商品:
09257911

普通の上等

2011-11-19
用途:
車の下回りの防錆
対象商品:
09257911

ロングノズルが欲しい。
もう少し粘度を下げると更に狭い隙間に入り易い。
逆さでも吹ける機能が欲しい。

2014-06-21
用途:
サビ止め
対象商品:
09257911

臭いです
しかしサビ止め効果はいままで使っていた556より良いです
いつまでも黄色くベトベトしますけど
マフラーやエンジンなど熱くなる部分は効かないです
あっ80度って書いてますね・・・
グリスでも良い様な気がしてきました

2人が参考にしています
2013-11-18
用途:
自動車の錆止め
対象商品:
09257911

今回、初めての使用したのですが、値段の割りに満足です。

2013-03-30
用途:
錆止め
対象商品:
09257911

古い絶版バイクの錆止めに使用しています。556では錆止めにはならないので重宝しています。金属表面に膜ができてこれ以上さびません。

1人が参考にしています
2010-05-07
用途:
車両下回りの防錆処理
対象商品:
09257911

缶を逆さ、傾けてもスプレー可能な機能が欲しい。