アーク溶接棒 軟鋼用のレビュー

平均満足度 4.14 (331件のレビュー)
商品レビューを投稿する
アーク溶接棒 軟鋼用 モノタロウ
ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。 【用途】車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接
331件中 301~320件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2010-09-21
用途:
デッキの溶接・金物等固定
対象商品:
34938163

ヒュームが臭いので改善してほしい・箱が破けやすいので改善してほしい・値段のわりには使いやすい・20kg入りも出してほしい

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。品質向上に努めてまいります。また、ご要望事項にも対応できるよう検討させていただきます。宜しくお願い致します。

木村工業 様2008-01-31
用途:
溶接加工作業
対象商品:
09319055

弊社の職人が「神鋼製と比べても遜色ない性能だ」と評しておりました。
ぜひ、今後ともお取引き頂ければと思います。

2011-07-14
用途:
溶接
対象商品:
09319064

品質が悪く使い物にならない。さすが中国標準、、、

2011-02-28
用途:
建築、機械
対象商品:
09319064

普通に使用できるが他社に安い物もある。

ワタベ建窓 様2009-02-20
用途:
鋼製建具施工
対象商品:
09319064

金額以上に使用感は良いです

2011-02-09
用途:
鉄物修理一般
対象商品:
09319064

昨年注文した商品はガスの臭いが大変きつかったのですが
今回の商品はそれほど嫌な臭いは感じられませんでした。

豊榮工機株式会社 様2011-07-25
用途:
鉄板の溶接
対象商品:
09319064

通電性が゜悪いためか、出だしの放電が非常に悪い。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
品質の向上に努めてまいりますので、どうぞ、宜しくお願い致します。

2011-01-20
用途:
薄物板の溶接
対象商品:
34938154

ごく普通の溶接棒でした。この位の値段だとジョイフル本田にもありますが、買いに行く手間を考えたらお得です。

2011-01-14
用途:
鋼材溶接。主にSS400アングル6mm厚物。
対象商品:
09319064

安いから国産品から切り替えた。
その比較だが、煙が良く出るし、カスが硬く取りづらいし、付きづらい。
とはいえ、使い方次第なので価格相応かまずまずだとは思う。

2011-02-11
用途:
溶接
対象商品:
34938154

他の物と変わらない。

加藤工業 様2010-12-05
用途:
サッシの取り付け
対象商品:
09319064

多少スパークしずらい。

2010-11-24
用途:
サッシの溶接、取り付けで使用。
対象商品:
09319064

値段が安くて、いままで通りの作業ができています。

有限会社 渡部サッシ工業 様2011-03-02
用途:
サッシ取り付けする際に
対象商品:
09319064

スパークが遅い

高浜園芸 様2010-11-09
用途:
各種工具修理 他
対象商品:
09319055

少し付きが悪い 値段が安いのでいつの購入している

2010-05-25
用途:
製缶
対象商品:
09319064

今回購入したモノですが、開け口から開けると、溶接棒が逆に入っていた・・購入した2箱共にです、改善願います。

2009-10-24
用途:
内装工事 軽量下地
対象商品:
09319055

以前は神戸製鋼ZERODE-44を使用したいましたが、さほど変わりないと思います。匂いもそんなに気にならずアークが良い。価格的にも良い商品だと思います。 ※パッケージに溶棒の向きが分かるようにして頂けると助かります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
ご意見をもとに、改善の方向で進めています。

2010-03-18
用途:
建築工事業
対象商品:
09319064

2年ぐらい購入しているが、最近は品質がかなり落ちているとおもいます。
改善が無いようであれば2度と購入しません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、ご意見を頂戴しまして、ありがとうございました。担当者から別途連絡させていただきます。
どうぞ、宜しくお願いいたします

鈴木 様2011-02-11
用途:
建設現場で金物を取り付け作業に使用します
対象商品:
09319064

溶接スラグが取りにくい

2010-06-02
用途:
製缶
対象商品:
09319064

前回購入分ですが、全く使い物になりません・・
粗悪品と言うか、品質のバラツキが酷すぎます!
今回購入分は問題無いのですが、改善対策がなされないのであれば
信用問題だと思います。

MonotaROからの回答

このたびはご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。検品に関しては再徹底し、安定した品質の商品をご提供できるように努めてまいります。

2009-02-09
用途:
錆びている階段や手すり切断後の、新しい角パイプの溶接作業に使用。
対象商品:
09319055

購入前は、かなり安価だったので「安かろう悪かろう」の感覚でした。使ってみると特に問題ありません。溶接時の臭いも個人的には普通だと思います。しいて言えば棒径2.0mmも販売していただけると有難いのですが・・・。買いますよ。