OHM 窓用換気扇のレビュー

平均満足度 3.50 (8件のレビュー)
商品レビューを投稿する
OHM 窓用換気扇 オーム電機
オーム電機
9,998 / 税込 10,998
20cmプロペラファン。引きひもスイッチ付。窓の開閉も自由自在。窓の左右どちらにも取付可能。木枠窓、アルミサッシ窓どちらにも取付可能。汚れても外して洗え、掃除が楽な分解構造。15mm単位でパネルをナイフで切断可能。窓枠高さ微調整機構付。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-10-06
用途:
FRP積層時
対象商品:
11070683

局所換気としては最適です。工事無しで素人でも取り付け出来て、音も静かで気にならないです。24時間回しっぱなしで耐久性も十分です。

2021-01-25
用途:
部屋の換気扇
対象商品:
11070683

大阪で真冬に取り付けたのですが、気温が低い時にスイッチを入れたら「超スロー回転でスタートし、30秒から60秒程で正常回転します。」初期不良だと思い、サービスに連絡すると「4度から40度が使用できる温度で故障ではありません。」との連絡。
真冬に4度以下になる場所では使用できませんのでご注意を。。。
ものたろうさん、日本で4度以下で使用不可の製品は、販売するべきでないと思うのは当方だけかな。。。
説明をよく見ないで発注した当方が悪いのか、騙された気分です。!オーム電機の製品は二度と購入しません。

4人が参考にしています
株式会社植田ミシン製作所 様2020-05-06
用途:
トイレ用
対象商品:
11070683

まずコストパフォーマンスは良いと思いますが、やはり風量がよわいですね
なおかつ、電源コードがかなり短い。値段相応というところか・・

2人が参考にしています
2018-09-11
用途:
部屋の換気
対象商品:
11070683

組み立ては簡単でしたが、防犯用の柵(網)が付いている窓は要注意です。取り付ける際に外側から斜めに嵌め込むようにするのでサッシと防犯用の柵の間が狭いと一手間必要です。
体感ですが、排気性能はなんとなく空気が動くかな程度で、キッチン用の換気扇ほどの威力は無いように思われます

2人が参考にしています
2016-05-02
用途:
事務所の台所用
対象商品:
11070683

すぐに届いて価格的にも満足です。

2015-07-29
用途:
文化住宅台所換気扇
対象商品:
11070683

軽量で施工し易く、寸法調整も簡単でした。

水谷電気 様2013-05-14
用途:
たばこの煙
対象商品:
11070683

音が少しうるさい

2011-07-23
用途:
職場の居室の換気
対象商品:
11070683

造りは堅固とはいえませんが、コストパフォーマンスの高い製品です。
取説が少しわかりづらいので星1つ減らしました。
製品自体とは関係ありませんが、MonotaROサイトの表示には問題があります。
(1)添付の寸法図面が間違っている(下の説明文は正しい)
取り付け可能窓サイズに関する情報なので、これは重要な問題です。
たかが50mm、されど50mm、危ないところでした(別の部屋にはこの範囲
で不適だったので追加購入をやめました)。
(2)下の説明文のスペックが間違っている
換気風量が製品に添付されている取説の仕様と大きく異なります。
サイト:換気風量(m3/h): 50Hz:680/60Hz:720
添付取説:換気風量(m3/h): 50Hz:500/60Hz:510
これはまずいですね。
(3)延長パネルセットにメーカー品番が示されていない
細かい話ですが、購入時の信頼感が損なわれます。
以上、MonotaROさんの品揃えと価格は大変重宝しておりますので、
今後のより一層の向上と発展への期待を込めて投稿しました。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をお掛けし、大変申し訳ございません。
商品の仕様・寸法図および別売延長パネルの品番等につきまして、現行の通り訂正致しました。
ご指摘を賜り、誠にありがとうございました。