Oリング P(運動用、固定用) NBRのレビュー

平均満足度 4.67 (262件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ
マスオカ
20 / 税込 22
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。 【用途】オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
262件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社 ストラトゲイト 様2025-12-15
用途:
工進ハイデルスポンプの呼び水注入口のプラグパッキン
対象商品:
09352271

廃番のハイデルスポンプの呼び水口のパッキンが断裂損傷したため、交換パッキンとして購入。サイズも公差なくピッタリで、高水圧時も全く水漏れしなくなりました。いい製品です。

2025-10-31
用途:
シザースジャッキのオーバーホール
対象商品:
09351885

大手メーカーの製品を購入の選択肢にされる方が大半だと思われますが、殊、Oリングに関しては、品質に然程の差は無いでしょう。
価格差があるのは、メーカーのブランドとしての立ち位置など付加価値が販売価格へ転嫁された結果だと云えます。

2025-11-07
用途:
丸山動噴 ピストン交換に 使用
対象商品:
09352052

円山動噴 ピストン パッキン 交換部品に使用しました。 価格が安いのにスムーズに装着でき 問題はあませんでした。

2025-10-03
用途:
円山動墳 ピストン時交換の時に使用しました
対象商品:
09352043

柔らかく スムーズに装着でき 液漏れはありませんでした よかったです

2025-05-01
用途:
エアーダスターガンに

モノタロウのエアーダスターガンに付属しているOリングが切れてしまい、
サイズが合うか不安ながらも品番P-9(内径8.8mm)を購入しました。
結果、ジャストサイズでエアー漏れがなくなり大変満足です。

2025-04-04
用途:
油圧機器
対象商品:
09352025

油圧機器のオイル漏れに対応できて、オイル漏れ防止できました。少量から購入できるので助かりました!

2025-03-17
用途:
バイク用として購入

1個づつ購入できるので便利です。
サイズが明確に分からず、微妙な時は、数種類買って、試す場合も、
単価が安いので、便利です。

2025-02-25
用途:
プレス修理部品

品揃えが豊富なのは助かります。油が洩るので困りました。

2024-11-12
用途:
バイクのフェールコックパッキン代用
対象商品:
09351946

純正品が廃盤の為、代替品として使用。耐油性がある同サイズのパッキンがなかなか見つからず、こちらを使用しましたが今のところ問題なし。他のサイトやショップでも見つからず重宝しました。

1人が参考にしています
2024-09-28
用途:
ガラスカッターに大変重宝します。

ガラスカッター(オイル式)の交換用パッキンとして使用しました。サイズも同じでオイル漏れが無くなりました。予備用に複数購入しても安価で入手できるので非常にありがたいです!!無くなったらまたリピートします。
他では購入できないですね・・・感謝感謝です・・・

クワドロペット 様2024-12-21
用途:
ミッションのシール

スムーズで適度な硬さでした。オイルシールなので肝心なバリなどは一切無かった事が、安心材料です。

2024-10-24
用途:
ドラム缶キャップ
対象商品:
09352061

劣化したパッキンの交換用に。
欲しいサイズが単品で購入出来るので助かっています。

カーショップ・インフィニティ 様2024-05-19
用途:
スズキ車の整備時
対象商品:
09351885

スズキ車のオイルレベルゲージOリングは部品単品では出ないので、こちらの商品を代用しております。
サイズ的にも問題なく使用できます。

2024-04-23
用途:
フロアジャッキの修理
対象商品:
09351955

デジキャンのフロアジャッキの修理で使用しました。
ピストン側にぴったりでした。

2024-04-23
用途:
フロアジャッキの修理
対象商品:
09351912

デジキャンのフロアジャッキの修理で使用しました。
リリースバルブ側にぴったりでした。

2024-01-20
用途:
アイリスオーヤマ製高圧洗浄機の修理
対象商品:
09351885

アイリスオーヤマから発売されていない高圧洗浄機ガンのOリングとして使用しています。
比較的直ぐに劣化する為、安価で即時購入が出来て助かります。

飯塚貴夫 様2024-01-05
用途:
バイク整備作業
対象商品:
09352007

バイク部品には純正部品番号がないものがあります。оリング等の不明部品には規格品が使用されていることが多く、本品を使用しております。

2024-01-05
用途:
オービットモーターの修理。 「バックホーの旋回モーター」
対象商品:
09352253

部品の手配が付かず、苦肉の策で使用しました。
結果は良好でオイル漏れは止まってます。
設定外の使用ですが、とても助かってます。
でも参考にはしないでくださいね。あくまでも応急ですので。。

2023-12-11
用途:
機械のメンテナンスするとき
対象商品:
09351894

機械工具整備で必要な時があるので、マスオカは一番安いのでリピート買いしてます。袋に小分けされているので在庫管理がしやすいし何番なのかわかりやすいのですごくいいです。

吉永電装サービス 様2023-09-17
用途:
ガレージジャッキの修理
対象商品:
09352086

大自製f-85ジャッキのオイル漏れ修理に使用。外したオーリング測っても似たような寸法で2種類該当したが小さいほうを購入。結果、ばっちり漏れが止まり快調に動作するようになりました。この手のオーリングはホムセンでは手には入らないのでモノタロウで購入できるのは助かります。

2人が参考にしています