Oリング P(運動用、固定用) NBRのレビュー
- 用途:
- バイク整備作業
- 対象商品:
- 09352007
バイク部品には純正部品番号がないものがあります。оリング等の不明部品には規格品が使用されていることが多く、本品を使用しております。
- 用途:
- オービットモーターの修理。 「バックホーの旋回モーター」
- 対象商品:
- 09352253
部品の手配が付かず、苦肉の策で使用しました。
結果は良好でオイル漏れは止まってます。
設定外の使用ですが、とても助かってます。
でも参考にはしないでくださいね。あくまでも応急ですので。。
- 用途:
- 機械のメンテナンスするとき
- 対象商品:
- 09351894
機械工具整備で必要な時があるので、マスオカは一番安いのでリピート買いしてます。袋に小分けされているので在庫管理がしやすいし何番なのかわかりやすいのですごくいいです。
- 用途:
- ガレージジャッキの修理
- 対象商品:
- 09352086
大自製f-85ジャッキのオイル漏れ修理に使用。外したオーリング測っても似たような寸法で2種類該当したが小さいほうを購入。結果、ばっちり漏れが止まり快調に動作するようになりました。この手のオーリングはホムセンでは手には入らないのでモノタロウで購入できるのは助かります。
- 用途:
- 水道のパッキン
- 対象商品:
- 09351955
水道のパッキンが切れてしまい困っていました。モノタロウさんで1小売りしていたので非常に助かりました1個単価は高いと思いますが個人では何個も使うわけでないので助かります。
- 用途:
- ガレージジャッキの整備
- 対象商品:
- 09352095
フロアリフトジャッキの油圧オイル漏れ整備に使用してます。水道規格も使用しましたが、若干細く、合わないのでこちらを表から調べて購入安価で1個単位で購入できて満足です。
- 用途:
- シングル水栓の差し込みジョイント部からの水漏れ修理
- 対象商品:
- 09351912
シングル水栓の差し込みジョイント部からの水漏れ修理用に購入
既存サイズを確認して注文
安価な部品交換で水漏れ改善
良い商品である
- 用途:
- シャワーの水漏れに
- 対象商品:
- 09352025
シャワーヘッドとホースの繋ぎ目に使われてるOリングが劣化してそこから水漏れしていたので交換用に買いました。サイズぴったしで水漏れも止まりました。たった35円で直ったんでシャワーヘッドを1,500円も出して買い替えずに済みました。
- 用途:
- 噴霧器のパッキン交換
- 対象商品:
- 09352086
噴霧器の圧縮機のパッキン交換に使用しました。バッチリ適合し、問題なく機能してます。正規補給部品の1/10のコストで修理完了!
- 用途:
- ホースの メンテナンス
- 対象商品:
- 09351876
エアブラシのブレイドホースがOリング破損でエア漏れした為に購入。
ジャストサイズでエア漏れも止まり安く修理できて満足です。
- 用途:
- 古い高圧洗浄機のメンテナンスに
- 対象商品:
- 09352016
昭和時代の高圧洗浄機のメンテナンスに購入です。
色々試して此方で正解でした。
PやらGやらISOや色々入り混じっていたので本当の正解は不明ですがガッツリ圧力もかかり漏れも直りました。
- 用途:
- ジョイントのパッキン交換時
- 対象商品:
- 09351973
ジョイントよりパッキンのみが破損してしまうケースが多々あるので、交換用のOリングは大変助かります。消耗品なので安価なもので十分なので満足です。