Oリング P(運動用、固定用) NBRのレビュー

平均満足度 4.68 (266件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ
マスオカ
20 / 税込 22
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。 【用途】オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
266件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-05-27
用途:
クーラントファンネル用
対象商品:
09351937

クーラントファンネルを購入したので、商品レビュー見ていたら、この商品も購入しておいたほうが良いとのレビューがあったので購入 → 消耗品のOリングを予備で持っておけば安心 モノタロウで同時に購入できるので便利

高橋工業 様2022-07-17
用途:
ガラス瓶をきれいに切るために熱湯の通り道を作るために使用
対象商品:
35494496

ガラス瓶の円周上に傷をつけ、その傷を挟んで2本Oリングをはめる。傷の両脇にOリングの壁ができるので、その溝に熱湯を注ぐと瓶んがきれいに割れる(切れる)。サイズがいろいろあって助かります。

サロン レイ 様2023-05-15
用途:
機械改造
対象商品:
09352192

サイズ、用途の種類が豊富で大変助かっている。。。。

2022-11-15
用途:
エアバルブキャップのパッキン
対象商品:
09351885

タイヤのエアバルブキャップのパッキンとして代用。
P-5だときつきつなのでP-4が良かったかも。

1人が参考にしています
2022-05-03
用途:
TT250RRaidのフロントフォークに
対象商品:
09352192

フロントフォークのトップキャップの御リングとして購入。何も問題ありませんでした。

2023-05-15
用途:
空圧のシール
対象商品:
09351946

特に問題なくシールできました。到着も早かったです。

2022-04-01
用途:
フロアージャッキメンテナンス
対象商品:
09351982

フロアージャッキのオイル漏れしていたので、パッキン交換でオイル漏れも止まり、ジャッキとしての機能が復活しました。

2022-02-23
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
09351921

機械のオイルドレンプラグに使用、純正品と何ら遜色無く価格もお安く助かります。今後もリピートしたいと思います。

2022-03-27
用途:
タイヤゲージの補修用
対象商品:
09351876

タイヤゲージのエアー漏れにより小さなOリング探していたのでピッタリなのがあって助かりました。

2022-02-01
用途:
散水ホースリールの交換用
対象商品:
09351955

散水ホースリールの劣化交換用に購入。内径12mmホース用に適合しかつ問題なく使用できた。安価で購入でき良かった。

2022-02-02
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
09352025

安価でフィット感も充分でした。耐久性はこれから確認していきます。

有限会社 丸井屋商事 様2022-01-17
用途:
自動車整備
対象商品:
09352007

油圧ジャッキの修理に使いました。
全く問題無く作動しました。
コスパ最高です。

2021-10-21
用途:
高圧洗浄機の高圧側水圧漏れ
対象商品:
09351921

高圧洗浄機の高圧側Oリングは小さなものですが、このパッキンの不良で高圧スイッチがON-OFFを繰り返します。交換により正常復帰しました。安いものですが大切なパーツです。

大木商店 様2022-06-13
用途:
エアーチャック部分に
対象商品:
09351946

エアーチャックのOリング用に購入
以前P-10を購入したが ひとつ大きい物を試したくて。

2021-09-13
用途:
油圧工具の整備
対象商品:
09352007

ウェブページで、希望のサイズを見つける事が出来ました。
モノタロウには、色んなサイズが揃っているので助かります。

2021-10-28
用途:
オイル点検時に
対象商品:
09351885

やはり、サイズが分かること、これに尽きる
しかも、安い

2021-08-26
用途:
フロアジャッキのOリング交換
対象商品:
09351964

アルカンフロアジャッキのOリングに使用。若干サイズが違いますが漏れもなく、安いのでOK。、

2021-07-21
用途:
散水用のノズルのOリング
対象商品:
09351973

P-12だから一般的は散水用途に使ってる。
タカギのシャワーノズルとか巻き取りホースとかいろいろ。
モノタロウは安くてよいね。

2021-04-10
用途:
劣化部分の更新
対象商品:
09351885

劣化した噴霧器、高圧洗浄機の接続部Oリングの交換に使用。
純正品は高いので、Oリングのサイズを測り、それに近いサイズの製品を数種類購入して一番適している物に付け替えています。
使わない物がでますが、それでも純正品より遙かに安価に処理できます。交換後も問題なくつかえます。

1人が参考にしています
2021-05-07
用途:
バルブ、スクリューのシーリングに
対象商品:
09351903

この手の商品はホームセンターなどでは全てのサイズ/種類が揃っていないので、必要なものを必要数量だけ購入出来るのは大変助かります。品質も良く、問題なく使えています。