Oリング G(固定用) NBRのレビュー

平均満足度 4.76 (59件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Oリング G(固定用) NBR マスオカ
マスオカ
26 / 税込 29
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。 【用途】オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
59件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-11-28
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
09352366

オイルレベラーのパッキンとして使用。ただの鉱物系オイルですのでNBRで充分。問題なく使えています。

2019-02-25
用途:
耐圧容器のシール
対象商品:
09352813

耐圧容器のシール用に購入しました.Oリングメーカーが複数社ありますが,これまでいろいろ使用してきましたが,同材質の場合,差がわかりません.このため,安価な品を使用しています.問題なく使用出来ています.

カワムラ計量機サービス 様2019-02-12
用途:
計量機等のメンテナンス
対象商品:
09352427

商品の品質には大変満足しております。
ただ1個ずつ袋詰めされていますが、10個、20個等を1袋にまとめた注文が
出来たら使いやすいです。

2018-11-27
用途:
パッキン交換
対象商品:
09352533

Оリングのサイズが豊富で欲しいものが見つかるので助かります。製品は問題なく使えます。

Rcycle 様2022-08-29
用途:
携帯タンクの漏れ
対象商品:
09352393

お漏らししてきたんで、パッキンを交換するのに購入。

2019-04-29
用途:
池濾過装置のメンテナンス
対象商品:
09352777

何度か購入して使用していますが何の問題もなく満足しています。

2019-05-27
用途:
スクーターのオイルドレインのパッキンで使用
対象商品:
09352375

予備として購入しました。価格が安いので数年分在庫するようにしています。

2019-02-04
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
09352567

他社の製品と比べても何ら劣ることなく使用でき、しかも安価なので購入して良かったです。

2018-09-16
用途:
ガソリン携行缶
対象商品:
09352436

ガソリンの携行缶用の蓋ゴムが劣化したため、こちらのパッキンを購入しました。使えてますよ。

2018-08-29
用途:
オイル
対象商品:
09352445

問題無く使用出来ます。特に他社よりは、お値打ちかと思います。

2018-04-23
用途:
商品製作の必要部材としての使用。
対象商品:
09352454

この手の部材はシーリングに使うため、漏れなどの発生が起こらないことが重要な部品。品質に問題はなく、比較的安価で販売されているため助かっている。サイズにバリエーション豊富であるためか、近いサイズの個装ミスが依然あった為、使用前のチェックはした方が良い。個装ミスは十分に気をつけて頂きたいと思う、

2017-10-19
用途:
修理部品として
対象商品:
09352497

発注が少数だったので、1枚単位での発注が出来たのはとても有難かったです。この種の部品は種類が多く、部品現物の寸法から同じ物を探すのに少々手間が掛かりますので、内径、外径、線径等で検索できるようになれば便利だと思います。

自由業 様2020-09-24
用途:
オイルブロックの予備として
対象商品:
09352445

経年劣化でそろそろOリングがダメになりそうなので早めに購入。

2017-09-15
用途:
機械修理の部品
対象商品:
09352497

特殊な物なので中々手に入れることが出来ず、困っていたが、1枚単位で販売されているのが有難い。小さい部品ですが、漏れを止めるためには必須なので、バリエーションが豊富なのも嬉しい。材質も充実して頂ける事を期待します。

植田燃料株式会社 様2023-06-29
用途:
ドラム缶ドレンパッキン劣化交換用
対象商品:
09352436

200Lドラム缶、大きい方の蓋のドレンパッキン交換に使用。
ゴム劣化のため、交換した。
予備に、今回数個注文した。

2017-10-07
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
09352472

安いので予備にたくさん持っておける。
安いので毎回交換しています。便利です。
種類も豊富でいい。

2017-07-16
用途:
サンドブラスト作業時
対象商品:
09352454

サンドブラストの加圧タンクに使用。
特に問題なく使えるようです。

大嶋クリップ 様2017-06-15
用途:
バイク補修用
対象商品:
09352393

店頭に売っていても、どうせその場で試し付けできるわけもなく、数少ない種類の中から無駄を承知で何種類か購入しなければならないので、タイプ/種類が豊富で安価に入手できる点に感謝しております。

2017-01-06
用途:
建設機械、農業機械等の修理、メンテナンス
対象商品:
09352481

燃料フィルターのカップによく使用します。本当は材質がフッ素の商品が良いのでしょうが価格が高いですしフィルター交換時に一緒に交換しますのでこちらで十分です。

2016-11-18
用途:
バイクメンテ
対象商品:
09352515

耐油性のOリングかなり探しました。ここで探し当て、購入し使用しています。