Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムのレビュー
- 用途:
- フロアジャッキオーバーホール時
- 対象商品:
- 09353303
サイズを測って注文しましたが少し緩めでした。フロアジャッキのピストン部なので耐久性を求めてこちらにしたので持ちが良ければと思います。
普通にクルマをジャッキアップして2時間放置しましたが漏れはないようなので期待します。
- 用途:
- 高圧洗浄機修理
- 対象商品:
- 09353251
アイリスオーヤマ製の高圧洗浄機から水漏れしましたので、純正Oリングセットとモノタロウで売られているOリングと合わせて購入しました。問題なく使えます。
- 用途:
- スズキ TS200Rの純正コック修理に
- 対象商品:
- 09353303
表題通り、スズキTS200R SH12Aの燃料コックの修理に使用しました。
純正では中の構成部品が全く取れません。Oリング1個の為に全交換は避けるべく、ダメ元でトライ→大変満足の行く結果となっております。交換後、約1年弱ですが、全く問題ありません。
- 用途:
- メンテナンスにて使用
灯油製品で使用しました。耐熱性があるとの事で、購入致しました。とりあえずは使えていると思います。耐久用などはまだまだ解りません。
- 用途:
- エアーカプラーのパッキン
- 対象商品:
- 09353294
エアーソケットのパッキンとして使用しました。サイズが多いので迷いましたがピッタリだったみたいでエア漏れも止まったんで良かったです。
- 用途:
- キャブレター連結ジョイント
- 対象商品:
- 09353251
キャブレターのガソリン連結ジョイントの取り付けの為のOリングに使用しています。今の所問題有りません。
- 用途:
- トヨタ車のラジエタードレンボルトに付いてるoリング交換
- 対象商品:
- 09353267
通常ならラジエタードレンボルトごと交換なのですが、これだけの交換で十分です。
- 用途:
- アルカンジャッキのO/H
- 対象商品:
- 09353276
他のサイズと合わせて、アルカンジャッキのO/Hに使用。
元が中国規格のため、少し細いが問題なく使えています。
- 用途:
- バイク整備作業
- 対象商品:
- 09353364
バイクで使用されるOリングは一般的にはニトリルゴム製となりますが、最近では耐久性等の全ての項目で優れるフッ素ゴム製を使用するようにしております。特に耐ガソリン性に優れるため、ガソリン関連のOリングはほぼフッ素ゴム製を使用しております。
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 09353407
VFR400R 純正部品91331-PC9-004の代替品として購入 純正はフッ素ゴムではないので耐久性アップためこちらを購入。 製品寸法は内径だけが若干異なりますが(純正φ21.2 本製品φ20.8)特に問題なく使用できました。
- 用途:
- コールマンカナダ用
- 対象商品:
- 09353224
コールマンカナダ イージーライト用に使用 ほとんどの問題が
Oリング起因ですので交換すればまあ調子よく使えます。耐ガソリン性は良好です。
- 用途:
- 噴霧器に
- 対象商品:
- 09353233
噴霧器の調子悪かったので分解したら小さなOリングが切れそうになっていたので交換用に購入。とりあえず以前よりは使えるようになりました。弾力性がどのくらいあるかわかるような指標があると便利かな。
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 09353382
VFR400Rの純正部品 91301-147-023の代替品として購入 寸法が若干異なりますが問題なく使用できました。(純正 内径φ18.3×2.3 本製品φ17.8×2.4)
- 用途:
- 金型メンテナンス時
- 対象商品:
- 09353337
使用するときは、何個かまとめて使用するので、個包装よりもある程度の数を一袋にした状態のものがあると助かります。(50個ぐらい)