Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムのレビュー

平均満足度 4.63 (246件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ
マスオカ
29 / 税込 32
耐熱性と耐薬品性を持っている。 【用途】耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
246件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-11-13
用途:
メンテナンス
対象商品:
09353233

サイズの記載がわかりやすく買いやすいので気に入っています。フッ素ゴムの品質も良く、ひび割れたOリングの交換ができ満足しています。

2020-12-15
用途:
コーヒーメーカーの水漏れ修理
対象商品:
09353242

デロンギの修理に使いました。サイズが豊富に選べてよかったです。

2021-01-06
用途:
KK4 SC付のウォーターパイプ接続部に使用

少しきつめでしたがプラハンでコツコツ挿入できます。水漏れはバッチリ止まりました!

2020-12-13
用途:
整備
対象商品:
09353251

この手の市販品はモノタロウさんが安くて早く届きます。

2020-10-20
用途:
キャブレターの修理
対象商品:
09353251

フッ素Oリングなのでガソリンでも問題なく使えます。

2020-07-21
用途:
エンジンのフィラーキップのパッキンが劣化したので交換
対象商品:
09353601

ネットの情報をもとに購入、バッチリです。装着後何度かはずして確認しましたが、すばらしい。Oリングの中でも強度は最強なのでは

横山電器製作所 様2020-05-03
用途:
レコードのディスクスタビライザー制振
対象商品:
09353373

このOリングとあわせ、数十種類のOリングをテストしました。その過程で、音響的な制振という観点から、マスオカは、他社に鼻先一つ優れていることを認めました。振動強度との関わり以前に、総じて、ゴム構造が疎であり、かつ精密に均質であること、また、制振される個体との接触は最小、かつ限りなく応力を負わせないことが、最善の効果を得るための条件であることを知りました。比較試聴を通して、これを掴むことができたのも、マスオカの優れた均質化技術のおかげと、感謝しています。

2020-08-07
用途:
薬品のシール
対象商品:
09353224

M3半ネジビスに通して,シールに使用しています.問題なく使用できています.

2020-05-14
用途:
カーエアコンマニホールドバルブのシール
対象商品:
09353321

開閉頻度の高いシールなので、フッ素の運動用をチョイス。多分信頼性が上がり、耐久性も◎。
こんなパーツも簡単に購入できるので、助かります。

1人が参考にしています
医療法人西病院 様2020-02-21
用途:
給湯ボイラーの電磁弁の修理
対象商品:
09353294

モノタロウサイトのサイズ表示を見て、交換前のOリングのサイズを照合して買いました。規格がきちんと表示されているのでこういう時に商品を選びやすいです。フッ素ゴムは灯油にも熱にも強いという事で、ニトリルゴムではなくこちらを選びました。そういう使い分けもコラムに書いてくれると嬉しいです。

2020-06-12
用途:
2tフロアジャッキのメンテナンス
対象商品:
09353276

近所のホームセンターで数年前に購入した2tフロアジャッキの修理の為に購入しました。ジャッキアップ時に高位置を維持できない。ポンプピストンのОリング交換だけでは改善しなかったがラバーグリスを塗布したところ改善。現役復帰しました。

1人が参考にしています
山田設計事務所 様2020-05-17
用途:
ガスバーナのメンテナンス
対象商品:
09353267

このような一般店舗では手に入りにくい品物が品揃えされ、ネットで購入できる環境はありがたい。

バイク佐藤 様2024-01-28
用途:
旧車の部品で同サイズが見つかり使用中
対象商品:
37607823

旧車のバッテリーバンドとして使用、フッ素ゴムは金額高価すぎ。

2020-05-03
用途:
エンジン周りのオイルシーリング
対象商品:
37607552

オイルフィルター移設キットの交換用として、一覧表から最適サイズを選択して購入しました。フッ素ゴムの耐久性に期待しています。

2020-05-19
用途:
エンジンRC車デフシャフトのシール用
対象商品:
09353251

標準のOリングはシリコンゴムで、摩耗してよくオイル漏れするため
それより耐久性が良いものと言うことでフッ素ゴムのOリングを選びました。
かなり良くなったと思います。

2020-03-26
用途:
キャンプ道具
対象商品:
09353233

ガソリンストーブのジョイント部分からガソリンが漏れ始めたので交換しました。フッ素なので安心して使えます。サイズもピッタリでした。
あと耐久性はこれからです。

meron_fuku商会 様2020-02-09
用途:
バイクの修理
対象商品:
09353233

バイクのフェールコックで使っているダイヤフラムのOリング交換用に。純正品はフェールコック一式じゃないと売っていないから7000円近くします。
Oリングの交換で済めば数十円で済みます。

エアーサッポロ 様2025-02-05
用途:
作動油のラインに使用

商品は全く問題ないが、こちらの都合で寸法が微妙に違うラインに使っているため早めの交換としている 何度か購入しています

2019-12-27
用途:
アクアポニックス
対象商品:
09353644

トロ舟利用のアクアポニックスで排水口に
TSバルブソケットTS-VS 25とTS給水栓ソケットTS-WS 25を利用する
その際にパッキンとして使用。軽く締める程度で水漏れ無く優秀である

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2020-01-21
用途:
フロートチャンバーに
対象商品:
09353251

キャブのフロートチャンバーにマグネットを入れてそれを止めるのに丁度いいサイズが見つかって良かったです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。