Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムのレビュー
- 用途:
- L150SムーヴのOCV Oリング
- 対象商品:
- 09353355
オイルコントロールバルブに付いているOリングの交換に使用。
規格サイズ(P14)がぴったりハマります。
此の個所はOリングの単体供給がなくOCVが正常動作してるならOリングの交換だけで安く済み助かります。
- 用途:
- スクーターのブレーキキャリパーの補修
- 対象商品:
- 09353267
ジョグZRなどに純正採用されているブレンボ2POTキャリパー(通称ヤマンボ)の補修用として購入。オーバーホール時にキャリパーを2つに割るとオイルラインに同形状のOリングが入っているので、それの置き換えで交換しました。現状、特に問題無く使用できております。
- 用途:
- キャブレターの修理
- 対象商品:
- 09353242
ガソリンエンジンのキャブレター修理に使用していますがガソリンに対してまったく問題ありません。ガスケットをポンチで抜くものより全然良いと思います。
ご意見ありがとうございました
- 用途:
- 福祉用具開発のため
- 対象商品:
- 09353233
パッキン以外の用途で滑り止めとして使用しましたが、相手材への移行の心配があり、フッ素ゴムのものを使用しました。ありがとうございました。
- 用途:
- ガソリンボトルのシール
- 対象商品:
- 09353486
ガソリンで使用してますが漏れなく耐久性も問題ななそう。定期的に効果考えると価格もちょうどイイ
- 用途:
- 洗濯機の排水フイルターのメンテナンス
- 対象商品:
- 09353714
東芝のドラム式洗濯機の排水フイルターの防水用パッキン(Oリング))交換のために購入しました。サイズもピッタリで無事直すことが出来ました。
- 用途:
- バックホーのOリングが劣化したので交換しました。
- 対象商品:
- 09353565
摺動部に使用です。規格通りのサイズでピッタシ装着でき満足です。
耐久性も良いものと期待しています。
- 用途:
- オートバイや自動車の補修部品として使用。
- 対象商品:
- 09353425
耐熱・耐候・耐ガソリンを踏まえて フッ素ゴムの物を交換部品として使用しており、純正部品より安く入手テ出来 尚且つ 高性能なのは 非常に有りがたいです。
- 用途:
- 鉄板を曲げる油圧プレスの修理時に使う。
- 対象商品:
- 09353391
油圧部品のOリングで水用は手に入り易いが油用は直ぐ入りにくいが
早く入ってきたので助かりました、ありがとうございます。
- 用途:
- 製品に組み付けて使用
- 対象商品:
- 09353407
製品に組み付けて使用します。
問題なく使用できています。
次回も購入したいと思います。
- 用途:
- 緩衝装置の修理
- 対象商品:
- 09353617
欲しいサイズの物は見つからず、妥協したが、役目は果たしそうなので助かった。説明書きが多い事が選択の要因となったが、耐摩耗性についても記載されているとなお良い。
- 用途:
- SIP製チューブレスホイールのバルブ部分のOリング
- 対象商品:
- 09353267
SIP製チューブレスホイールのバルブ固定部分のOリングは単品販売が無いので
色々検索してたどり着きました。
知らない間に劣化して空気漏れを起こすのでタイヤ交換時は一緒に交換した方が良いです。