灯油ポンプ(電動)のレビュー

平均満足度4.15(321件のレビュー)
商品レビューを投稿する
灯油ポンプ(電動) モノタロウ

ダイレクト・ドライブモーターにより、毎分約9Lの吸入・吐出量があり、給油がとてもスピーディです。
正確なストップセンサー付(自動停止装置付)オートストップタイプです。
塩ビを使用していないので、環境にやさしいエコロジー製品です。
吸油モーターが停止すると、チェックバルブの作用により、残油が吐出ホースと吸入管へ素早く戻るため、ポンプ本体の「つば部」から灯油の漏れがなく、本体や給油場所を汚すことがありません。

321件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-02-13
用途: 単三?
建設業・工事業

電源が単三。
頭でっかちにならない分、バランスは良いのかもだが、いかんせん消耗激しく交換頻度が。電池が無くなり気味になるとあきらかに吐出量が落ちる。4リットルタンクへの給油(同じ高さ)で2分かかる。
自動停止を信じてない(過去に痛い目)ので、その場で給油完了まで待つが、もうちょっと早くならないだろうか。

対象商品 : 09357826
2022-11-20
用途: 灯油入れ

暗い時でもセンサーついてるのでこぼすことないので重宝しております。
ありがちなのがシーズンオフでも電池入れっぱなしと直射日光避けて保管すれば
何年か使えます。

対象商品 : 09357826
2022-12-13
用途: 給灯時
建設業・工事業

長持ちしています.確実に満杯ストップします.安心して使えます.

対象商品 : 09357826
2022-07-10
用途: 給油に
製造業

年寄りに任せると時間がかかりすぎるので、こちらを購入したんですが結局、使いこなせずにお蔵入り。
もう少し大きくしても良いので、使用順等の表記があればと思います。
使用感にかんしては全く問題なし。良く出来ていると思います。
抜くときに先端の液だれを振動でとばせたら満点なんですが。

対象商品 : 09357826
2022-05-19
用途: 灯油の給油
株式会社アロックス・エレクトリック

単三電池を使用します。この種のポンプは単一を使うモノが多いですが、各種リモコン等にも多用されている単三電池で駆動するので、万が一の電池切れで予備電池が無いときでも、他から電池を流用できて便利です。

対象商品 : 09357826
2022-11-10
用途: ストーブへの給油
株式会社MMコンサルタンツオフィスサービス業

使い方も簡単で 大変重宝しています。
ありがとうございました。

対象商品 : 09357826
2021-10-29
用途: 灯油の暖房器具に使います
株式会社平和カスケット

そろそろ石油ファンヒーターの必要に応じ、灯油の補充に便利です。

対象商品 : 09357826
2021-05-14
用途: 暖房器給油に使用
株式会社北野技研製造業

いつも手動でやってましたが、初めて電動式を使用。こんなに素早い給油ができ、安定した定量で確実にストップするとは思っていませんでした。しかも電池が0.7V位になっても動作するからすごいです。ですから1.0Vとかになって他の機器では使えなくなった古い電池電池をこれに使って使い切る様にしています。

対象商品 : 09357826
2021-01-29
用途: ストーブの灯油給油用

今まで手動式の給油ポンプを使っていて、穴が開いて使えなくなったので、こちらを購入しました。給油も早いし、自動で止まるのでとても使いやすいです。ストーブの給油ランプが点くのが苦にならなくなりました。もう手動式には戻れません。他社のに比べて、電池も2個でいいしコスパも良く、もっと早く買っとけば良かったと思います。

対象商品 : 09357826
2021-05-12
用途: ポリタンクから給油

古いポリタンクの口の大きさが小さいので、ホームセンターで買ったポンプが使えない。
この商品は吸込み口の径がちいさいので、使えてよかった。

対象商品 : 09357826
2021-05-02
用途: 石油を入れる時
手打ちラーメン むつみ

石油が垂れて汚れないのが助かります 確実に満タンで止まります

対象商品 : 09357826
2021-01-20
用途: 灯油の補充

ポリタンクを収納ケースに入れて保存使用しているのですが一般に売られている灯油ポンプは全長が長く蓋が閉まらないのでこういう商品を探していました。
ポリタンクに刺したまま収納ケースの蓋ができるため非常に満足しています。
小さいのに給油量も問題ありませんでした。

対象商品 : 09357826
2021-04-13
用途: 除雪機や農業用機械の給油作業時
農・林・水産業

単3電池2本使用で軽くグングン吸ってくれます。価格も手ごろであると便利です。

対象商品 : 09357826
2021-04-05
用途: ポリタンクからストーブに入れる時
個人のお客様

沢山ストーブがありポリからストーブ
に毎日使うのでとっても便利

対象商品 : 09357826
2021-03-17
用途: 高圧洗浄機の温水ボイラー用軽油の補給用
運輸・通信業

電動ポンプの動きが大変スムーズで微調整も可能なので、大変使いやすいです。
価格も手ごろで助かってます。

対象商品 : 09357826
2021-02-28
用途: 灯油の給油
製造業

満タンになれば止まるので便利です。最後たれるので、受け皿が必要なのと、管の中に灯油が溜まるのでホルダーがあると便利だと思う。

対象商品 : 09357826
2021-02-27
用途: 家庭用
株式会社 ルコン建設業・工事業

給油にスピードがあり、寒い冬に給油するのにもってこいの商品です。

対象商品 : 09357826
2021-02-13
用途: 石油ストーブの給油
瀬倉電気管理事務所サービス業

値段が安い割にオートストップもあり安心して給油できます。

対象商品 : 09357826
2020-10-28
用途: 灯油の補充

全く問題ありません。ホームセンターで買うより安いかもしれません。これからの季節、絶対の必需品です。手動ポンプでは時間もかかりますし、吹きこぼれの心配もありますがこの商品なら何の問題もありません。

対象商品 : 09357826
2021-02-06
用途: 給油
自動車・二輪車・自転車関連業

逆止弁付で、吸込口からの燃料戻りが抑えられるのが良い。