- 用途:
- お茶
- 対象商品:
-
88840227
良いと思います。3時が楽しみです。みんなうれしいです。
- 用途:
- 飲料水を煮沸殺菌する為に使用する
- 対象商品:
-
88840227
シンプルで使用に特化してるところが良い
形が角ばっているのは、使いにくいし、洗いにくい
- 用途:
- コーヒーのカッピング時
- 対象商品:
-
09388662
吹きこぼれず、ハンドルも倒れず、軽く扱いやすく、欠かせません、
- 用途:
- ストーブの上で湯沸し
- 対象商品:
-
09388662
最近はホームセンターなどでも大きなサイズがないので
とても助かりました
- 用途:
- 社員食堂での使用
- 対象商品:
-
09388687
8Lのやかんは、近隣ホームセンターなどで取り揃えられていないことが多いですが、ここではすぐ入手できるので助かりました。また、機会あれば購入したいと思います。
- 用途:
- お湯を沸かすため
- 対象商品:
-
09388687
8リットルの水を湧かすのに、約25分の時間が必要です。大容量で役に立ちます。
- 用途:
- ストーブでお湯を沸かす
- 対象商品:
-
88840202
とても気に入ってます。カルキが付きにくいです。
- 用途:
- 湯沸かしとして
- 対象商品:
-
88840211
口元(注ぎ口)の仕上げが雑でした。断面の厚みにばらつきが有り紙のように薄い所もありました。とてもプロの職人の仕上げとは思えない。
1人が参考にしています
- 用途:
- 食堂で
- 対象商品:
-
09388653
食堂でお茶入れに使用しています。 アルミ・スチール湯沸かしより購入品の方が馴染みがあり、好評です。もう少し安ければリピートします。
- 用途:
- お湯を沸かす
- 対象商品:
-
09388671
思ったよりコンパクトでしたがたくさんのお湯が沸かせるのでよかったです