アジャスター ADW型(亜鉛メッキ)のレビュー

平均満足度 5.00 (6件のレビュー)
商品レビューを投稿する
アジャスター ADW型(亜鉛メッキ) LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)
859 / 税込 945
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単にインパクトレンチなどで取り付けできます。ADW型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWH型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。 【用途】工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
松浦建築 様2021-07-31
用途:
ウッドデッキ、濡れ縁の束部分にアジャスターとして使用
対象商品:
09379221

足の部分のナットとベースの遊びが少し多すぎると思う

2020-09-06
用途:
什器製作
対象商品:
09379237

什器製作の際に購入、使用しています。
使いやすく、丈夫です!

1人が参考にしています
2016-04-06
用途:
壁一面本棚の転倒防止
対象商品:
09379221

引っ越しで壁一面本棚を設置しなおしたところ、ちょうどよい長さのアジャスターボルトがなくて困っていました。
ちょうどよい長さの者が見つかって、とても満足しています。
さらにこの商品は、最初からゴムがついていて使いやすかったです。

2013-06-06
用途:
作業台の水平取り。
対象商品:
09379212

リピート購入ですが、良い感じです、使いかってが良く、使用する用途次第だと思います。

2013-03-01
用途:
デスクの足
対象商品:
09379212

希望と違う点があるかと思っていたのですが、材質・仕上げとも満足でした。さらに、説明にはなかったですが首振りが適度にあるのもよかったです。

2011-10-19
用途:
木工品の足として使用
対象商品:
09379212

性能品質が高く耐久性がある。ゴム部分があるので地面にしっくりくるし踏ん張るので継続して使用させてもらっています。但し価格が高いのと、同社のアジャスターとセットで使いますが最初にM8へ入れる時、10個に4個くらいの割合で途中から滅茶苦茶ねじ込みが固いものが存在します。インパクトドライバーで+部分をねじ込んだり、最初に滑りを良くする為に、シリコンスプレーをかけてから新品時セットするようにしていますが、メーカー側で改善できるレベルと思うので、まだ改善いります。数年前は10個あったら9個は硬かったので最近はまだ精度上がりましたが、もうひと頑張りです。(ペアで使用するのはステンレスの同社のM8アジャスターです)。あとこれとペアで使う同社のM8アジャスターは当日出荷にしてくれたので助かりますが、こちらがまだ当日になっていないので意味が無いので今後在庫持ってください。継続仕入しますので。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
精度の改善のご要望につきましては、メーカーに申し入れ致します。
納期面で、ご不便をお掛けしておりまして、申し訳ございません。在庫化について、すぐのご回答は致しかねますが、検討させて頂きます。