G型 自在車(ナイロン車輪・シングルベアリング)のレビュー
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
2019-10-08
- 用途:
- 家具
- 対象商品:
- 02455835
コンパクトなつくりが良いです。いろんなバリエーションがあっていいと思います。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
2017-10-18
- 用途:
- 原料置きの台車として
- 対象商品:
- 02455966
もともとの車輪がさびて動きが悪いため、交換用で購入しました。
サイズもちょうどよく、問題なく交換でき、使用しております。
2014-11-10
- 用途:
- デスクトップパソコンの台の下に使用
- 対象商品:
- 02455835
デスクトップパソコンは重量があまりないので木の板に使用してます。掃除で移動するときに非常に便利になりました。
2014-07-10
- 用途:
- 20kgまでのパソコン台、プリンター置き台等フロアーの移動用のコマとして使用。
- 対象商品:
- 02455835
思った方向に気持ちよく移動することができる。掃除をするときなど特に便利に思う。
2011-10-11
- 用途:
- PCの底部に貼り付けて掃除・メンテナンス等の際に移動可能に
- 対象商品:
- 02455835
床に設置しているPCを簡単に動かすために、一番安い自在車のキャスターということで購入しました。
普通のミニタワー型パソコンなので、重量的にもサイズ的にも一番小さいものを選びました。両面テープで底面に4個設置しています。
以前、別のPC用に(他店で)ゴム車輪のものを購入し使っていますが、このキャスターの場合、ベアリングの効果か、ナイロン車輪の効果か、非常にスムーズに動かすことが出来ます。
反面、前述のゴム車輪より音はします。が、絶えず動かすものではないので問題ありませんでした。
1人が参考にしています
2010-09-08
- 用途:
- 収納ボックス及び引き出しボックス
- 対象商品:
- 02455835
凄く、いいです 考えようで、キャスター着けただけで どこでも移動が出来て色々な所に着けられて便利です(キャスターにビスが無いので断念です)