フルカラー埋込スイッチ(4路)のレビュー

平均満足度 4.86 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フルカラー埋込スイッチ(4路) Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)
1,398 / 税込 1,538
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ECQ 様2021-11-09
用途:
電気の講習会で使用
対象商品:
41037315

4路スイッチは普通のスイッチよりかなり高価なのですがしっかりと作られているので何度か講習で使用しても大丈夫です。

2021-03-14
用途:
電気工事士 技能試験対策
対象商品:
09459852

電気工事士の技能試験、練習用に購入しました。
おかげさまで無事合格致しました。
もちろん本来の目的用に品質は問題ないです。

MonotaROからの回答

合格及び品質問題なく使用されているとのこと喜ばしい限りです。これからもご愛顧宜しくお願い致します。

大嶋クリップ 様2020-09-25
用途:
工事士試験練習用
対象商品:
41037315

当然、3路SW*2ヶと同時購入。試験後は3路と共に階段電灯用に活用。

2020-04-01
用途:
壁スイッチの交換
対象商品:
41037315

二か所でON/OFFできる電灯を三か所でON/OFFできるように改造して便利になりました。

2019-12-28
用途:
速調付き換気扇の3路回路
対象商品:
09459852

配線図輪参考に3路回路の末端に使用しています。特に問題なく使用中です。

2017-12-03
用途:
埋込スイッチの交換
対象商品:
41037315

ホタル内蔵のスイッチでは、OFFの状態でもホタル電球分の電流が流れているため、LED電球の種類によっては、スイッチOFFでも点灯してしまう不具合があります。この不具合の改善のためホタルが内蔵されてないスイッチに変更しました。バッチリです。

2人が参考にしています
2013-07-09
用途:
電気工事
対象商品:
09459861

3箇所以上の場所から、照明器具を点滅させるため使用する4路スイッチです。3路スイッチの間に1個以上の4路スイッッチを用いて使用します。3箇所で点滅させるには4路スイッチを1個、4箇所からは2個、5箇所からは3個というように用います。このスイッチは埋込用のタイプで、スイッチボックス等といっしょに用い、壁などに埋め込んで使用します。パナソニック製で、デザインもよく、安価で気に入っています。

5人が参考にしています