ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材)のレビュー

平均満足度 4.90 (30件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材) ノルトロックジャパン
ノルトロックジャパン
529 / 税込 582
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
30件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-05-21
用途:
自動車整備
対象商品:
09466204

とても重要な箇所にいつも使っているが今まで問題なし。
緩み止め効果は優れていると思う。
一度締めて緩めると、締めたときより力を入れないと緩みませんしカムを乗り越えるときにパキンと音がします。
2枚重ね構造なので普通のワッシャーより厚みが出るがこれは仕方がないですね。

1人が参考にしています
2023-10-03
用途:
車両のボルト
対象商品:
09466231

プロペラシャフトの取付ボルトに使用しました。
毎度緩んで困っていましたが、緩みが止まりました。
念のため、定期的に確認はしています。

2023-04-03
用途:
自動車の足回り
対象商品:
09466231

サーキット走行時に毎回緩む部分へ使用しました。これから継続してチェックしてみます。

1人が参考にしています
2023-02-04
用途:
機械部品の固定
対象商品:
09466231

使用前の部品のズレがなくなりしっかり固定できました。

2022-05-27
用途:
筐体組立て
対象商品:
09466186

締込み後の緩み防止として購入しました。手で緩める時に逆に引き締まっていくのが手に伝わってきて、効果を実感しています。

2021-12-06
用途:
部品の緩み止め
対象商品:
09466213

選びやすくすぐに見つけることが出来ました。
リピートさせて頂いております。

星 清隆 様2020-07-29
用途:
スーパーカブのメンテナンス
対象商品:
09466231

スーパーカブ110の前後アクスルシャフトの緩みどめに購入しました。
二枚で一組なので、アクスルシャフト一本に付き二組必要です。
以前、フロントのアクスルボルトが走行中に振動で緩んで、怖い思いをしたことがありますが、こちらを使用してからは緩む気配もなく安心できます。

1人が参考にしています
2019-10-08
用途:
バイク用
対象商品:
09466204

振動の大きな古いバイクに使用しています。ネジが緩むことでトラブルに何度か見舞われ、色々と調べまくってこれを試してみました。少なくとも、これを使っている場所のボルトは今まで緩んだ試しがありません。北海道を中心に一気に5000キロ近く走行するツーリングを何度も行っていますが、自分で体験すると信頼できます。高価ですが、各サイズを結構揃えました。ステンレス製もいいですが、まずはインチサイズを展開してほしいところです。

タル工房 様2019-08-08
用途:
リピートです
対象商品:
09466247

緩まない(緩みにくい)とうたってるだけあって
使用感は、いいですね。
ただ高いな~って思う。
ステンレスのが欲しくても沢山は変えないし。
もう少し安く市場にでることを今後願っています。

タル工房 様2018-09-28
用途:
バイク、アクスルシャフトに使用
対象商品:
09466204

普段緩まないだろうと思うとこが緩んだりします。
これは、そんな時にさらに保険として使う感じです
他のサイズでも緩んで欲しくないとこに有効だと思います。

タル工房 様2018-05-29
用途:
緩んで欲しくない箇所に最適
対象商品:
09466204

バイクの振動でボルトがいつの間にか無いとかある個所に
使用すると良いかと思います。
使ってみると他のサイズも欲しくなりますね。
ステンレスは、使ったことありませんが、金額がもう少し
抑えられると購入しやすいですね。
とは言っても、オススメな商品です。

有限会社マルスケ 様2018-04-07
用途:
食品加工機械覆い板の取り付け
対象商品:
09466195

食品加工機械の覆い板の取り付けは、昨今世間を騒がせている異物混入には特に気を使います、機械手前側はトルク管理さえしていればボルトの脱落は比較的防ぐことができますが、機械奥部分や裏側の見えにくい部分のボルト緩みを防ぐことが難しいのです、そこであらかじめロックワッシャーを規定トルクで締め付ける事で緩み脱落を防止とし活用させていただいております、使用後は今まで脱落事故は発生しておりません、次回も次号機の機械オーバーホール時には使用予定です。

児玉重機サービス 様2018-11-08
用途:
ハーベスターの修理
対象商品:
09466231

元々、機械に使用しているのですが純正部品で取り寄せるより安いので助かります。

2018-07-18
用途:
ラジコンエンジン 取り付け
対象商品:
09466186

安価で緩み止め性能は十分ありました。
他のサイズも購入します。

2018-04-25
用途:
車のエンジンやトランスミッションの組み立て
対象商品:
09466213

スプリングワッシャーより確実に緩み止め効果は有るようです。又グリスやオイルにまみれても効果が変わらいのが良いかと思います。

1人が参考にしています
2018-09-25
用途:
ネジ締めつけ
対象商品:
09466256

いつも緩んでいた機械のネジがウソの様に緩まなくなりました。

2017-12-19
用途:
高熱など振動がある機械部品の取り付け
対象商品:
09466204

この商品は素晴らしいです。手締めでも緩み止め効果があります。本来の性能を発揮しようとすれば、もちろん工具にて締め付けが必要です。
高振動でもスプリングワシャと比べれ比べものにならないほど、緩みにくいです。

2017-04-28
用途:
天体望遠鏡のメンテナンス
対象商品:
09466247

天体望遠鏡のメンテナンスに使いました。
ベアリングを使った場合にきちんと締め付けるのに最高です。スパナなどを使わずに十分に締め付けができます。
ただ、今回はベアリングを使う前に使ってしまったため、駆動部のウォームギアを破壊してしまいました。
導入の順番が逆でした(泣)

2016-10-14
用途:
車両のシャーシーパーツの組み付け等、個人の趣味作業
対象商品:
09466213

ロック作動の原理が単純で納得できます。繰り返し使用ができるのも、魅力です。菊座ワッシャーとか、スプリングワッシャーより、格段に安心です。ただし、サイズの選択幅が少なく、特に、ビス・ボルト径の小さいものに、不適で、要注意です。

豊島無線電機株式会社 様2015-11-24
用途:
ラリーバイクの緩み止め
対象商品:
09466204

パリダカールマシン日野レンジャーも採用しているパーツです、重量増にはなるけど信頼性は高い、ジュラルミンやチタン合金製が有れば軽量にできると思う。