食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]のレビュー

平均満足度 4.33 (15件のレビュー)
商品レビューを投稿する
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)
TOYOX(トヨックス)
409 / 税込 450
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。 【用途】各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-03-22
用途:
20A鉄管の外側に刺して漏水応急処置

ALC壁から出た20A鉄管の壁から10mm離れた位置まで腐食し、給湯配管がガシャ漏れしていた現場でLAが使えず、
仕方なしに応急処置テープの上からこの管を刺してバンドで締め付けて生活が出来るようにしました。
本工事までの応急処置なので、60度のお湯を通してから増し締めしてなんとか漏水がとまりました。
地域の資材店では短い切り売りが無かったので助かりました。

2025-04-19
用途:
キャンピング車の給水

寒い冬もあまり固くならないのと、
ホース臭がしないのが、非常に良い。

株式会社ブライド・トゥー・ビー 様2023-03-01
用途:
ビール醸造
対象商品:
24342508

丈夫そうで熱にも強く最適です。美味しいビールが作れそうです。ありがとうございます!!

1人が参考にしています
2021-06-11
用途:
食品機械の洗浄用
対象商品:
09488674

食品用のホースはなかなか打っていないので、大変助かりました。

1人が参考にしています
下野豆富あらた家 様2020-02-09
用途:
食品加工に使用しております。
対象商品:
09488997

取り回しした時のカドでのホームの折れ感が無く、最高の使用感です。

1人が参考にしています
株式会社ブッシュ 様2023-02-04
用途:
機械の接続
対象商品:
09488385

とりあえずサンプルとして1m購入。
思ったより硬くて残念。

2人が参考にしています
ライフ Eng 様2019-10-18
用途:
耐圧、耐熱水配管
対象商品:
09488665

70℃のお湯まで対応していますが、使用したあとホースも継手も膨張しますので、熱いうちに増し締めが必要です。

1人が参考にしています
2018-10-10
用途:
マウスに使用
対象商品:
09488927

日々練習のスポーツ吹矢の筒マウスに使用、食品用ホースなので安心して
毎日使用しています。

1人が参考にしています
サイダ設計 様2017-11-23
用途:
機械のメンテ
対象商品:
09488656

価格が安くて切る売りしてもらえ納期も早いのでとても助かります。

1人が参考にしています
2016-04-18
用途:
熱湯に
対象商品:
09488692

以前まで通常のホースで熱湯に使用していました。
劣化が極端に早く、高い頻度で交換する必要がありました。
本品に変えてから、交換することがなくなりました。
大変満足しています。

1人が参考にしています
サラヤ株式会社 様2016-06-08
用途:
食品工場内での機器接続
対象商品:
09488936

近くのホームセンターで食添ホースは一般的に販売されていないので非常に重宝しています。

2015-07-16
用途:
微酸性電解水生成装置の吐出口として使用
対象商品:
09488403

食添ホースはあまり売られていない為モノタロウで扱っていて助かる。しっかりとした作りで安心して使える。

2015-05-07
用途:
客先用
対象商品:
09489006

なかなかホームセンターに売ってなかったので、助かりました。価格はちょっと高いので、今後の企業努力に期待します。

MonotaROからの回答

今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2015-06-06
用途:
食品工場内にて使用
対象商品:
09489286

金額は高いが、納期には満足。

テス株式会社 様2014-08-26
用途:
食製造調味液充填
対象商品:
09489383

満足だが、商品の納期をもう少し早くしていただきたい。

MonotaROからの回答

今後の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。