微圧計Φ75(チャンバー式)のレビュー
2025-11-12
- 用途:
- 圧力測定
見た目・手に持った感はお値段以上。
使用の感想はこれからです。
2020-08-13
- 用途:
- 都市ガスの火力の調整確認用
- 対象商品:
- 09492664
3kPaは微圧計でも他に無い低圧範囲でガス圧測定値が良く分かり良いです。ただ、針がややカクカク変わるところが★-1としました。
2人が参考にしています
2016-11-15
- 用途:
- コーヒー焙煎機の微圧計として
- 対象商品:
- 09492664
自分で微圧計を作成するにあたり、すべてモノ太郎さんで揃えました。簡単にできましたし、動きもスムーズです。
自信がつきましたがそう何台も作るものでもなく、この次はもう少しコンパクトなもので組もうと思います。
1人が参考にしています
2016-07-13
- 用途:
- 自作コーヒー焙煎機への取付
- 対象商品:
- 09492664
割と簡単に取付できました。水道用の機材を使用しましたが本来は素人では無理なのですが、やれば簡単にできました。配管のサイズを合わせたらうまくいきました。ただ、LPガスの為、4kPa又は5kPaのものの方が良かったかなと後で思いましたが、特に問題なく使用できています。又もう少し小ぶりの方でも良かったです。
2人が参考にしています
2014-05-17
- 用途:
- コーヒー焙煎機の火力調整用
- 対象商品:
- 09492664
コーヒー焙煎機の火力調整用に取り付けました。火力が数値で判るので正確な作業が可能になりました。
2人が参考にしています
2015-06-15
- 用途:
- 試作品の製作
- 対象商品:
- 09492664
バルブの問題もあるかもしれませんが微圧のためレスポンスは悪く、カクカク動く感じです。バルブを動かした後に本体を少しトントン叩かないと正確な数値にはなりません。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。