OリングS型固定用(NBR)のレビュー

平均満足度 4.75 (178件のレビュー)
商品レビューを投稿する
OリングS型固定用(NBR) NOK
NOK
20 / 税込 22
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
178件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-08-26
用途:
玩具のタイヤ
対象商品:
09511826

サイズ ピッタリでタイヤとしてスリップもなく満足です

2024-02-18
用途:
キャブレターのoリングに
対象商品:
09511844

こちらもキャブレターのoリングに使用しました。
必要にして十分なものでした。

2人が参考にしています
2024-01-24
用途:
一般作業
対象商品:
09511722

Oリングが切れてしまい検索したら丁度良いサイズが見つかりました。

2人が参考にしています
2023-10-12
用途:
TOTO EUDB304(S)の部品供給が終了したOリング。
対象商品:
09512255

キッチンのシングルレバーから水漏れ。定番のカートリッジ交換でも直らず
後付けの食洗機用の分岐水栓(EUDB304)の連結管に付くOリング。
分解図の82番。PDFでは消えてる品番EUDH381. S8.の代替品として使用。
やはり給湯側が傷みが激しかった。もちろん4個交換。購入は念のた5個!
もちろん、使用後は一滴も垂れません。

2024-04-04
用途:
アタッチメント摺動部のシール
対象商品:
09512255

サイズ感は問題なく、シール性も問題なし。
何より、必要な特殊サイズが揃うのは、モノタロウさん
です。助かります!

合同会社 It'sSunnyDay,tomato 様2023-12-17
用途:
オートバイのメンテナンス
対象商品:
09512045

こんな小さい部品ですが、無いとバイクは走りません。モノタロウさんに感謝。

株式会社 小河ペインティングセンター 様2023-09-06
用途:
機械のメンテナンスに使用
対象商品:
09511731

エアー用の商品のメンテナンス使用しました。漏れも無く順調に使用で来てます。

3人が参考にしています
2023-08-16
用途:
車輌メンテナンス時の交換用として
対象商品:
09511756

デジタルメーターのパッキンの交換用として。
メーカーからは、アッセンブリでしかパーツが出ないため、パッキンだけ欲しくて、数種類長さを試しつつ使用しました。
耐久性はこれからですが、滅多に開けないとこなので大丈夫でしょう。

2024-03-18
用途:
車の補修
対象商品:
09511853

純正品同等なので、サイズもぴったりで安心して使用することができました。

1人が参考にしています
2023-07-07
用途:
バイク整備作業
対象商品:
09511704

純正部品のOリングが絶版部品となりなしたので、別製造メーカーの同規格品を購入しました。当然、同規格ですので問題なく使用できました。

1人が参考にしています
2023-06-02
用途:
トラクター噴射ポンプ
対象商品:
09511844

イセキトラクター燃料噴射ポンプから漏れがあったのでOリング交換しました。漏れ無し、完璧です。
有難う御座いました。

2人が参考にしています
2023-03-03
用途:
ワンホール混合水栓のパッキン
対象商品:
09511923

SANEIの混合水栓のパッキン交換に用いました。メーカーから出されていないパッキンでしたが、代替品として必要十分です

1人が参考にしています
2023-02-05
用途:
スズキアルトワークス(HA22S)ISCV清掃
対象商品:
09511853

K6AエンジンのISCVの清掃(インタークーラー)下のOリング交換のために購入しました。
ピッタリでした。純正で部品が出ないみたいですw・・・^0^

6人が参考にしています
2023-02-04
用途:
テストポンプのパッキン交換に
対象商品:
09511905

キョーワテストポンプのメンテナンスで使用頻度が少ないので中に残った水を抜くと次回使用時にトラブルが少ないので毎回バラしているので潰れしろが少なくなったので交換しました。

2022-11-04
用途:
バイクのキャブレター修理、パッキン

モンキーのキャブレターのチョークレバーの根元の1.5mmのパッキンがある。ホームセンターでは1.9mmまでしか売っておらず、最初にこれで失敗し取り付けられず、こちらで発見し購入しました。純正部品のパッキンにも入っておらず、こちらでなんとか修理できて満足です。

2022-10-22
用途:
ジョグブレンボ純正キャリパーのオーバーホール用に購入。
対象商品:
09512255

ブレンボキャリパーのオーバーホール用に購入。
問題なく組付けられました。正常に作動しています。

1人が参考にしています
うさぎゴム 様2022-12-08
用途:
S301トルコン組み付けの時
対象商品:
09511835

ラビットS301用トルクコンバーターの部品806900010の代用として使用しました。
コンバーターASSY装着時、分解して装着する時に必要です。

2022-11-28
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
09512011

様々な機械類に毎回使用しておりますが精度や強度など信頼できる商品です。

2022-10-08
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
09512106

VFR400R(NC30)のサーモスタットパッキン(91311-KE8-000)の代用として購入
サイズは同一で純正より少しお安く購入できたので大変満足しています。

2022-11-28
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
09512011

様々な機械類に毎回使用しておりますが精度や強度など信頼できる商品です。