首振りラチェットコンビのレビュー

平均満足度 4.15 (34件のレビュー)
商品レビューを投稿する
首振りラチェットコンビ トップ工業
トップ工業
2,998 / 税込 3,298
本締め可能。 首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。 送り方向が良く分かるイエローリング。 12角サーフェス(角丸) 【用途】機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
34件中 21~34件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2013-05-09
用途:
機械据付関係
対象商品:
09517051

裏と表にわかりやすく黄色い色が付いています、大変使い易いです。フィット感も良い。何段もあるコンベア関係は、幅が狭くこれがないと仕事になりません。

株式会社坂口伝導工機 様2012-04-16
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
09517094

数多くのメーカーが類似品を販売していますが、これが一番スムーズ。
外形、内径の厚みは、類似商品のうちでは一番薄い方だと思います。
強度も申し分なし。本締めも問題無し。
これ以上の薄さにするのは機構的に難しいでしょうし、
その必要性は私には感じられません。
多種の機械を修理していますが、これで入らない場合は、
メガネスパナやソケットレンチで対応しています。
1つの工具で全て対応できたら申し分ないのですけどね。

3人が参考にしています
OKU-TEC 様2010-10-01
用途:
バイクの整備
対象商品:
09517006

同等な商品がありますが締め側の目印があるのはこの商品だけ,これが非常に使いやすいです.
商品とは関係ないですが,送られてきた時ビニール袋に入っていただけなのでほかの商品とこすれて傷が入っていたのがちょっとショックでした.
気にしない人なら問題ないレベルだと思ったので,申し出はしませんでしたが新品工具は気持ちが良いものなのでできれば改善していただけるとありがたいです.

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。梱包については今後、いっそう注意していきます。どうぞ宜しくお願い致します

オイルサ-ビス 園田 様2010-08-28
用途:
自動車修理
対象商品:
09517042

マス締めも出来るし、なかなか頑丈な作り。

2011-11-27
用途:
メンテナンス
対象商品:
09517051

ラチェット側の首振りや色付きは便利です。
残念ですが、使用1週間ほどでスパナ側のメッキが剥がれてきました。
実売価格相当の安物だったようです。

1人が参考にしています
2010-03-23
用途:
ボルト・ナットの締め付けに使用。
対象商品:
09517051

首振りができるのでとても便利です。

2009-09-18
用途:
ボルト、ナットの締め付けに使用
対象商品:
09517094

狭いところでも首を振って使用できるところが便利

株式会社紀州工業 様2013-07-16
用途:
物流設備の点検・修理作業
対象商品:
09517094

物流設備の点検・修理作業
特に、冷凍倉庫内の修理作業等で使用した場合、凍結と解凍を繰り返してしまう為、可動部にさびが付いたり破損消耗が
激しいので、価格的に安価で丈夫なトップ工業を毎年入れ替えて使用しています。

2010-09-18
用途:
農機具のメンテナンスで、使用します。この商品は、狭く、障害物の多い部分に適していると思います。
対象商品:
09517067

実に難しい注文だと思うが、ラチェット部分の内径と外形の厚みを、もっと薄くしてくれれば言う事なしなのだが、こればかりは、道具の「強度」の問題もあり、何ともいえないかもしれませんが、この部分をより薄くしたら、結構売れると思う。

1人が参考にしています
2013-10-16
用途:
ネジ締め
対象商品:
09517006

ラチェットの方向が色で識別して有る為、ネジ締め作業がスムーズに出来る。

2012-10-04
用途:
機械整備
対象商品:
09517024

購入1~2週間で首ふり部がバカになってブラブラになり、1年使用していないにもかかわらず本締めでラチェットギアが壊れた。
とても便利でお気に入りの工具なだけに残念でした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
お客様の使用状況が分かりませんが、不良品ならば、返品・交換等の対応をさせていただいております。
お手数かけ申し訳ありませんが、別窓口での対応となりますので、そちらより、お願いします。

2010-09-18
用途:
農機具のメンテナンスで、使用します。この商品は、狭く、障害物の多い部分に適していると思います。
対象商品:
09517042

内径と、外形。もっと薄かったらいいんだけど・・・。

1人が参考にしています
2011-11-19
用途:
手の入らない狭い裏側の締め付け
対象商品:
09517024

ラチェットの首が90度まで曲がるので、狭い場所では重宝する。

松尾鉄工所 様2009-05-23
用途:
未使用
対象商品:
09517094

ギヤに不具合あり他のサイズは良好

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ありません。その商品が不良品の可能性があります。当社受注センターまでご連絡頂けましたら交換させていただきます