バンコード丸ベルト#489(白色)のレビュー

平均満足度 4.44 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バンコード丸ベルト#489(白色) バンドー化学
バンドー化学
969 / 税込 1,066
熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-11-26
用途:
オーディオ製品のレストア時に使用
対象商品:
09528145

今回はオープンリールテープデッキのカウンターベルトの代替品として利用しました。オリジナルのゴムベルトは太さ1.5mmの丸ベルトで直径150Φ長さが470mm程度のものですが、既成品ではなかなか無くて今までは切れたゴムベルトを瞬間接着剤で繋いでしのいでいましたが強度が弱くしばらくすると切れてしまっていました。そこで今回バンコードベルトを利用してみました。接着は半田ゴテを使ってやりましたが互いの中心面に接着するのに何度か失敗しましたが慣れると簡単に接着でき何よりも固まった状態の引張強度はすごいです。おそらく何年も切れずに利用できそうです。また、カセットデッキの駆動系ベルトとしても使えそうです。

2018-04-23
用途:
軽負荷の機械系駆動
対象商品:
09528172

静音を期待して丸ベルトにした。ベルトの溶着に手こずったが、溶着部を十二分に加熱することで溶着強度が出る事が解った。溶着治具にはノギスを使った。設計にあたっては バンドー「伝動ベルト・総合設計マニュアル」を使用した。

2017-11-02
用途:
子どものおもちゃの修理用に使用します。
対象商品:
09528145

未だ使用していません。必要の場面で利用してみます。

2015-12-29
用途:
窓のブラインドのロープが劣化して切れたので、代用しました。
対象商品:
09528285

ブラインドのロープは補修部品がなさそうで修繕できなそうなので、丸ベルトで試してみました。もう2周り太いほうが良さそうですが、強度もあり一応使えるようになりました。溶着はハンダごてでできました。

2014-12-06
用途:
工具の修理
対象商品:
09528163

初めて使用しましたが、左程の困難もなく、無事に用途を満たしました。
巻きグセは仕方の無いものと思いますし、ねじれも苦になるものではなく、
商品として十分なものかと思います。
とても便利な素材です。

1人が参考にしています
2012-01-22
用途:
音響機器の入手が難しいベルトの代用
対象商品:
09528145

オレンジの物より、付が良い感じに思いました。
硬さも程よく、デッキのカウンターにも、駆動系にも良いです。

1人が参考にしています
2016-07-06
用途:
CDやカセットデッキ等のベルト補修
対象商品:
09528154

オレンジ色より接着しやすいですが硬いです。オレンジの硬さでこの作業性ならベストですね。

2人が参考にしています
2013-02-21
用途:
機械工具の修理
対象商品:
09528145

標準品#480より硬いのでトルクの強い機械工具の補修用として重宝します。
また、標準品#480よりもバンコードそのもののねじれは少ないように感じます。
ただし、メーカーでの製造上の問題か御社での裁断作業場の問題かは分かりませんが、バンコードに黒い汚れが付着しており手が汚れ、布で拭うと黒い微粒子(すすのような汚れ)が表面に付着しています。
バンコードを巻いて縛っているビニール紐にも黒い微粒子が付着していることから、裁断作業場が原因のような気がするので改善を望みます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけ致しました。
商品につきまして不良品が届いてしまった等お気づきの点がございましたら、
お手数ですが弊社問い合わせ窓口までご連絡下さいます様お願い致します。

2010-08-08
用途:
家電修理
対象商品:
09528145

入手困難なモーター駆動用ベルトの代用品として重宝しています

1人が参考にしています