ウレタンコード(オレンジ)のレビュー
- 用途:
- 8mm 映写機のモーターベルトに使用
数社がこのΦ3のウレタンコードがありますが、ニッタ社のものを購入しました
接着方法はいろんな人の動画をみて学びました
見様見真似の接着でも、しっかりとした強度で、いまのところ安定して使えています
この商品を買って良かったと思います
発送も早かったです
- 用途:
- サカイ360用ベルトの代替品
- 対象商品:
- 09528574
サカイ360用ベルトの代替品純正のベルトは、固いためプーリーの破損など弊害が多いのでこのベルトを使用すれば本体の破損を防げて大変よいです。
- 用途:
- 乾燥機のコード経年劣化の為交換
- 対象商品:
- 09528556
乾燥機のコードが切れたので、取替ました。
融着はライターの炎の根元で溶かして接着、
こぶが大きいので、カッターと爪切りで表面を整えました。
失敗しても、10mも有るので安心です。
接合部の引張強度も十分でした。
- 用途:
- 古い彫刻機の駆動ベルトに使用
- 対象商品:
- 09528547
使用していたコードが経年劣化で切れやすくなった為に購入しました。伸び具合も接ぎやすさも全く問題なく満足です。
- 用途:
- 卓上エンジンのベルト
- 対象商品:
- 09528547
リムになじんでいる 力が直接伝わる 1分3000回転に耐えれそう
既成のベルトより断然安い
- 用途:
- ベルト交換
- 対象商品:
- 09528574
メーター売りをもっとして欲しいです。必要な時に必要な分だけ購入したいのに、1メートルからいきなり10メートルは流石にいりません。
- 用途:
- 送風装置の同類ファンベルトが切断し、劣化のため溶着も出ず交換を要した。
- 対象商品:
- 09528565
溶着工具がなくてもしっかり接着できホッとしています。製品品質のは満足していりますが、当面必要な長さは1メートル前後でしたので、我儘を言わせてもらえば購入最小単位10メートルは多すぎます。
- 用途:
- ファンベルトの伝達として
- 対象商品:
- 09528565
熱による接合の方法が不安でしたが、熱風で溶かしてうまく接合することができました。
(接合の方法は正式には専用の冶具があるようですが)
- 用途:
- 古い機器の該当ベルトがなくその修理に
- 対象商品:
- 09528547
同様のベルトを過去に使いました。
偶然に同様の商品がありましたので購入しました。
フリーサイズのベルトは使える機器が限定されず助かります。
- 用途:
- 8mm映写機のベルト交換
- 対象商品:
- 09528556
fujicascope M2のベルトが経年劣化のため、使用できなかったので、本品を購入し無事修理できました。半田ごてで溶融接着できました。